This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:正在寻找替代器件、可以改用 TPS565201吗?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023927/tps54302-looking-for-a-replacement-part-can-use-tps565201-instead

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件:TPS565201

您好!

显然、现在存在很多采购问题、尝试查找 TPS54302的可用替代产品。 我了解 了所有可以使用的 TSOT-23-5封装、尽管   特性略有不同、但 TPS565201似乎仍能正常工作。

我在中使用此设计的目的是将12V 电源降至5V。 根据参考设计、它似乎是我需要进行的唯一更改:

1、输出电阻分压器值会因 V_REF=0.76V 而非0.6V 而变化

2.  输出电阻分压器上无电容

3. EN 引脚没有软启动设置,因此 只需上拉至 VIN 10kΩ Ω。

在进行此更改之前、我是否应该考虑在这里缺少任何内容? 我似乎根本不需要更改 PCB 布局、只需 DNP 几个组件即可更改一些电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用 TPS565201、则电感器的值建议为3.3uH 且小于4.7uH。