This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:IRIPPLE 值计算

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023745/tps40170-iripple-value-calculation

器件型号:TPS40170

TPS40170数据表
我不知道 IRIPPLe=1.86A,我可以用哪一个公式来计算该值(1.86A)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您参考数据表中的公式20。 IRIPPLE = 1.86A 是电感器峰间纹波电流(在 Vin-nom 下通常为额定 Iout 的30-40%)。

    有关导出电感为8.5uH 的更多上下文、请参阅公式19中的计算。 然后、根据所选的8.2uH 电感、将纹波电流计算为1.86A。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我知道比率电流的30%~40%或20%~40%与您的描述类似

    但速率电流30%(6A)为1.8A

    因此、请遵循数据表、纹波电流为1.86A

    我不知道与哪里不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是近似计算--当包括 MOSFET Rdson 和电感器 DCR 时,确切的结果可能会有所不同。