This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:使能引脚电压可超过输入电源引脚电压

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023930/tps7a84a-can-enable-pin-voltage-exceed-input-supply-pin-voltage

器件型号:TPS7A84A

使能引脚电压 (5V)是否超过 输入电源引脚 电压(1.8V) ?
对于此应用、BIAS 引脚保持未连接状态。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         该器件不会受到永久损坏、并且可在使能电压= 5V 且 Vin = 1.8V 的情况下正常工作。 但是、为了使器件能够长期可靠运行并符合数据表规格、最好满足建议的运行条件并且使能引脚电压不超过输入引脚电压。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特