This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:需要替代/重新设计建议:器件不可用。 10W PoE

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TL431, TPS23758, TPS23730, TPS23731, TPS23734, TPS23753A, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023940/tps23758-substitute-redesign-suggestions-needed-part-not-available-10w-poe

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他部件:TPS23750TL431TPS23730TPS23731TPS23734TPS23753ATPS23755

我在中设计了这个器件、它工作正常、我们用它构建了20块电路板、但现在它不可用。

下个月、我需要25个器件进行产品验证。 这将带我进入今年年底、但我甚至不幸运地获得了一些样片。 非常令人沮丧。

因此、我需要使用更可用的 IC 快速重新设计。

我已经了解了 TPS23750、'730、'734、它们都应该能够完成任务、但建议的电路或 EVM 拓扑都不能满足我的需求。

我只需要提供10瓦的功率。 我已经有一个变压器、希望继续使用它。 TPS23758设计采用反激式拓扑和初级侧调节。 我的监管需求不是很严格。  我想保留反激式拓扑。 PSR 会更好、但如果需要、我可以添加 TL431和光耦合器。 根据数据表、我查看的所有器件都是 CAN 到反激式和 PSR。

最大的问题是、重新设计必须是第一次进行、我看到的所有评估/建议电路都没有足够接近、让我相信它们会是第一次工作。

23758首次运行良好。 我不熟悉 SMPS 设计/布局、因此这对我来说不是一个大飞跃、但我希望在我承诺之前与真正了解这些器件的人进行交流。 此外、如果我应该考虑其他 IC、我是个好选择。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请注意、来自所有供应商的所有 IC 都可能面临短缺。 这并非 TPS23758所独有。  

    正如您指出的、TPS23730、TPS23734和 TPS23731支持 PSR。 所有这些器件的额定功率都更高、因此其 EVM 可以反映出这一点。 TPS23731与 TPS23758类似、它们都是5V 输出电压的同步 PSR 反激式器件。  

    我可以推荐的另一个13W IC 是 TPS23753A。 它不支持 PSR、但 TI 参考设计库中有一些5V 设计。  

    需要了解的另一个重要事项是、TPS23758集成了反激式的初级开关 MOSFET。 只有 TPS23755也是这样、所有其他 IC 的 FET 都是外部的。 这将是需要考虑的布局和采购/BOM 更改。  

    我认为、为了保持您的变压器(可能是为 PSR 制造的)、满足您设计需求的最佳 IC 是 TPS23731。 您可以保持抖动、高级启动和 PSR。 从技术上讲、PSR 变压器可以与光耦合器反馈配合使用、但我想它就像为您不打算使用的额外器件付费一样。  

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师