This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460:具有高占空比的器件的最大开关频率(输入电压:13V、输出电压:12V、输出电流:1.2A)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023935/lmq61460-maximum-switching-frequency-of-device-with-high-duty-cycle-vin-13v-vout-12v-iout-1-2a

器件型号:LMQ61460

大家好、团队、

LMQ61460用于将13V 输入降压到12V 输出。 所需的负载电流为1.2A。 使用 Webench、我们无法使用接近最高2.2MHz 的开关频率创建工作设计。 在这种高占空比用例中、该器件支持的最大开关频率是多少? 在使用高占空比时、如何计算最大开关频率? 在确定最大开关频率时、是否存在对 Vin 的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:用于计算 TOFF_MIN 以获得所需的最小输入电压。 方程已适当更改。

    您好、Vijay、

    根据数据表规格、最大开关占空比约为87%。 任何高于此值都可能导致器件达到压降条件、从而使输出通过二极管压降调节至 VIN。  

    为了不违反最小典型 Ton、在给定开关频率的情况下、对于12V 调节、计算出的输入电压约为14V。

    计算方法如下:Fsw = 2.2MHz、占空比= Vout/Vin;TOFF_ACTUAL =(1/Fsw)*(1 - D)、TOFF_ACTUAL > TOFF_min  

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    Jimmy