This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:不监控 D+/D- USB 信号的配置

Guru**** 2510045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023882/tps2543-configuration-that-does-not-monitor-the-d-d--usb-signals

器件型号:TPS2543

我继承了一个设计、如上所示、其中 DP_IN/DM_IN 和 DP_OUT/DM_OUT 都通过上拉电阻接地。

当我运行 PetaLinux 时、我观察波形、如下所示、波形代表以下引脚  

黄色-引脚12:OUT (VBUS)

青色-引脚13:nFAULT

粉红色-引脚5:VBUS_EN

那么、我的问题是我们的 TPS2543配置和所示的输出波形、器件的运行是否符合预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 EN 引脚拉低。 这是 TPS2543上的输入引脚、也可能是 VBUS 下降的原因。 请仔细检查此信号连接到的位置、以及是否预期 EN 变为低电平