This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:IN-的返回路径

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023669/ucc27517-return-path-for-in-

器件型号:UCC27517
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G14

在屏幕截图中、IN-引脚连接到 GND。 与 IN+输入并联的 IN-路由。 工作速度为5MHz。

OUT 信号连接到光发射器的阴极、阳极通过电阻连接到5V。

IN 信号由 SN74LVC1G14驱动。

您是否认为布局具有足够的容量、能够在输出电流(灌电流)为80mA 的5MHz 下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的支持!

    ----

    1) 1) 我对布局有点困惑;我认为这 是颠倒的吗?

    2) 2) 是否需要将 IN-并联到 IN+输入?: 除非您发送差分信号、否则不需要使走线平行(因为 IN-连接到 GND。

    3) 3) 如果您想进一步改善布局、请考虑将 VDD 电容器移至 IC 两端、尽量靠近:

    4) 4) 这是否正常可能取决于驾驶员将获得多高的温度。  这可能取决于光学变送器的二极管电容是多少。  请参阅  数据表的第12.4节以及热性能注意事项、例如热阻。

    由于二极管电容可能在几十皮法拉范围内、因此这应该起作用、而不是一个问题。  我提到了声明"4"以确保您安心、因此您可以考虑运行功率耗散计算。  80mA 输出电流(灌电流)也不应成为问题。

    ----

    我希望这对您有所帮助!  如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。  否则、请随时跟进。

    谢谢!

    Aaron Grgurich