This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930电压精度分布

Guru**** 2813045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023645/bq76930-bq76930-voltage-accuracy-distribution

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76942

大家好、

BQ76930是客户方面的小型生产产品。 项目进度受电压精度的限制。 ±15mV 是3.2-4.6V 的典型值。   +/- 40mV 最小值和最大值从3.2到4.6V。 您能否根据温度提供电压精度曲线? 谢谢。  

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    我们没有电压精度与温度间的关系曲线。 我们只有数据表电气表。

    如果需要更高的精度、BQ76942是一款精度更高的10S 电池监控器。 他们是否能够使用较新的器件?

    此致、

    Matt