This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2004AI:ULN2004AI:关于 RoHS2合规性

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023691/uln2004ai-uln2004ai-about-rohs2-compliance

器件型号:ULN2004AI

以下产品是否符合 RoHS2标准?

部件号:ULN2004AID

生产日期代码:0436、 0840、0901

我已确认它符合 RoHS 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kamijo-San、  

    是的 、此器件符合 RoHS2标准。

    RoHS2和 RoHS 之间的区别似乎是、符合 RoHS2标准的器件符合 EU 法令2011/65/EU

    截至目前,所有符合 RoHS 标准的 TI 器件也都符合欧盟关于限制使用有害物质(以下简称“RoHS”)的指令2011/65/EU。

    此致、  

    Elizabeth