This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:我们的电池组中的电池1~电池5电压未平衡

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023554/bq76940-cell-1-cell-5-voltage-were-unbalancing-in-our-battery-pack

器件型号:BQ76940

先生,您好:

我们有一 个电池组、其中电池1~电池5电压处于不平衡状态。

请参阅以下测量结果。

存在 一种奇怪的现象、电池1~5大约为4.001V ~ 4.008V、但电池6~13大约为4.073~4.078。

您是否知道电池组为什么处于不平衡状态?

有关 BQ76940的电池连接、请参阅下图。

是否可能是我们在 BQ76940的底部块使用5节电池并在 Meddle 和 BQ76940的顶部块使用4节电池的原因?  

请向我们提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    BQ76940具有 DIALERT 特性、这将逐渐导致不平衡、尤其是在主机未清除 ALERT 引脚时。  来自 ALERT 引脚的电流来自 REGSRC、但 将从 VC5X 汲取 DIALERT。  请参阅应用报告 https://www.ti.com/lit/pdf/slua749的图2 

    您可以检查 ALERT 引脚状态以及 MCU 的代码。  此外、在 MCU 中、如果使用平衡、则确保不存在用于平衡低5节电池的偏置。  DIALERT 电流应作为射频电阻器上的电压进行测量、如果它是典型的15uA 电流并且 ALERT 始终保持高电平、则对于典型的1k 电阻器、电压应为15mV。  如果它在一半的时间上、大约为7.5mV。 如果电压较高、请检查 CF 上或 VC5X 和 VSS 之间是否存在污染或泄漏。  如果电流流入 VC5X 引脚 、BQ76940可能 会损坏。 REGSRC 通常由 VC5X 上参考的 FET 源极跟随器控制、请确保它没有从 VC5X 到 REGSRC 的泄漏。