This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97394Q4M:替代 CSD97394Q4M 的一部分或补货计划? 另外还有自举外部组件值建议

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD97394Q4M, CSD97376Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023643/csd97394q4m-substitue-part-of-csd97394q4m-or-restocking-plan-also-the-bootstrap-external-component-value-suggestion

器件型号:CSD97394Q4M
主题中讨论的其他器件: CSD97376Q4M

你(们)好  

由于 集成驱动器及其 PCB 尺寸优势、我们当前的24V 电机控制板设计使用 CSD97394Q4M 作为直流有刷电机控制的半桥。

每个直流有刷电机使用2个  CSD97394Q4M 来形成 H 桥、并通过互补的3.3V PWM 信号控制两个同步降压。

但目前、当我查看经销商时、包括在 TI 上订购。

是否有任何计划尽快重新入库此器件、或者我可以参考任何类似的规格和功能器件?

此外、对于自举引脚还有另一个问题-

自举电容器上是否有最小值-最大值? 在当前设计中、该自举电容器使用的是4.7uF、这是我不知道的历史记录。 我正在查看设计并希望通过测试进行检查。 但我也想从 IC 设计人员的角度了解电容器值的分期付款。

2.可选自举电阻器是否要求额定电阻值为1R ~ 4.7R?  

期待您的回复、

Bertram

  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文→繁体中文的单词列表...
    • 创建新的单词表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文→繁体中文的单词列表...
    • 创建新的单词表...
  • 复制