This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:OVP 范围

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023787/bq77216-ovp-range

器件型号:BQ77216

大家好、我们只想澄清 一下 BQ77216 OVP、在数据表特性部分、OVP 从3.5V 到5.1V、而在器件比较表 中、最低 OVP 为4.225V。  检查技术规格检测值为3.5V 至5.1V。  

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    该器件的设计能够实现宽范围的 OVP (和其他限制)、但出厂时配置为器件比较表中所示的特定值。  目前仅发布有限的配置。  联系业务营销组以讨论新配置的要求。