This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:工作温度

Guru**** 2514315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023782/bq24072t-operational-temperature

器件型号:BQ24072T

您好!
BQ24072T 的工作温度是多少? 数据表中有信息显示绝对最大温度为-40至150、工作温度为0至125、基准非常大、不是这样的错误?
在器件搜索期间、表中的信息是工作温度 为-40至125、而几乎相同的充电器 BQ24072R 的工作温度为-40至125。 那么、哪些值是有效的?  

提前感谢、
Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、  

    对于 BQ24072T、列出的绝对温度范围为-40 C 至150 C、这表示器件如果在上述范围之外运行、IC 可能会受到永久性损坏。 当数据表显示工作范围高达125 C 时、这是由于热调节特性。 热调节功能可监控芯片温度、并通过 在温度上升到125 C 以上时降低充电电流来停止正常运行、并在温度达到150 C 时关闭器件

    您提到的两款器件均已通过测试、可在-40°C 至125°C 的温度下运行、但锂离子电池的最低充电温度应为0°C。这些原因是建议的工作温度范围为0°C 至125°C 的原因、 但绝对最大范围为-40 C 至150 C  

    此致、

    Garrett