This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100和 BQ34Z100-G1之间有何差异

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023569/bq34z100-what-is-the-difference-between-bq34z100-and-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、、、 BQEVSW

您好!

关于这一问题,因此对这一问题没有太多的澄清。 BQ34Z100和 BQ34Z100-G1之间的区别与每个器件可以测量的最大电流(BQ34Z100为>32A、BQ34Z100 -G1为<32A)之间的区别是什么、BQStudio 为何不支持它。 似乎有一个用于 G1的.bqz 文件、但不适用于前者。

此致、

Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    G1是最新固件版本、具有错误修复功能、支持 bqStudio 而不是 BQEVSW。

    此致、

    Wyatt Keller