This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:电流限制

Guru**** 2767905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023772/tps53353-current-limit

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件: TPS53319TPS53318TPS53355

你(们)好

以下 TPS53353电流限制公式说明了12.1A 和16A 之间的差异是什么?

e2e.ti.com/.../TPS53318_5F00_TPS53319_5F00_TPS53353_5F00_TPS53355_5F00_Calculator_5F00_Checklist_5F00_2021Jan19.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述计算的主要区别在于、Excel 文档在计算电流限制时使用了1.6m Ω 的热补偿 RDS (on)值。 我会将 Excel 工具用作您设计中更权威的来源。

    有关采用热补偿 RDS (on)值的设计示例、请参阅第8.2.1.1节中随附的段:

    此致、

    Alec Biesterfeld