This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:关于上电序列

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023727/tps62230-about-power-on-sequence

器件型号:TPS62230

您好!

请告诉我有关 TPS62231的信息。 如果在向 Vout 施加1.8V 电压时施加 Vin 和 EN、电源是否会启动?

启动时是否还有其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问。 要更好地了解启动方案,您能否回答以下两个问题? 是否有1.8V 的外部直流电压施加到 VOUT、或者该电压是由于   输出电容器上剩余的一些临时电荷造成的? 您还在 PFM 或 PWM 模式下使用该器件吗?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。

    1、施加到 VOUT 的1.8V 直流电压

    在 PFM 模式下使用器件

    我将连接我计划实际使用的电路。 在一个上升的状态中、另一个上升的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果器  件处于 PFM 模式且 VOUT 大于或等于1.8V 的目标 VOUT、则器件不会切换。 它将完成其启动阶段、但 仅在 VOUT 降至1.8V 目标值以下时才会开始开关。

    在您所附的方框图中、 有两个 TPS62231器件提供相同的1.8V 电压轨。 除非稳压 器的控制环路允许您并行堆叠、否则不应将稳压器的输出并联。 您能告诉我堆叠原因吗? 如果电流较高、我建议使用具有较高电流能力的单个降压转换器为1.8V 电源轨供电。

    此致、

    瓦伦