This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168-Q1:标准降压稳压器的电感器选择?

Guru**** 2515165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023690/lm5168-q1-inductor-selection-for-standard-buck-regulator

器件型号:LM5168-Q1

您好!

我们正在为使用 10S-16S 标准锂离子电池组的 PEV 应用开发内部电源。

电源的输入电压将为30V-67V。

输出电压为3.3V。

负载电流为0.5A-40mA、不处于关断模式时通常约为10mA。

电池组是用户可更换的、因此触点将受到 ESD 的影响、我们将使用70V TVS 来保护电源的电源输入端子。 这会导致最坏情况下的 TVS 钳位电压为113V。 LM5168-Q1的120V 额定值及其低静态电流是我们的理想选择。

不过、我们将在标准降压稳压器配置中使用它、但没有次级 Fly-Buck 输出。 在选择电感器时、我们是否可以假设 Ipri = Iout1 (数据表9.2.2.2节中的公式、变压器选择)、并这样选择电感器?

 数据表中可能未涵盖的标准降压配置特有的任何其他问题? 谢谢!

此致、John M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您的理解是正确的。 实际上、第9.2.2.2节中的公式 源自常规降压转换器。 因此、对于电感值计算、您可以参考公式(19)、同时将实际最大输出电流输入到 IPRI 中、  

    在该公式中、Vout1应该是您的实际 Vout。 K 是纹波电流因子、建议值为20%至40%。 使用此公式、您可以确保 使用的纹波电流介于负载电流的20%和40%之间。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Xiaoying 的快速回答! 请考虑我的问题已解决。

    此致、John M