This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:TIDA-00792设计的 BQ76200替代产品

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, TIDA-00792, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037586/bq76200-bq76200-replacement-for-tida-00792-design

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件:BQ78350TIDA-00792BQ76940BQ769200

大家好、

你好。 客户希望将 BQ78350、BQ76940、BQ76200用于 BMS 设计。  n´t BQ76200是 μ A 可用的、  该器件是否有其他可行的替代方案? 其应用与 TIDA-00792设计类似。

提前感谢您的支持。  

此致、
Jonathan Navor
德州仪器|客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    遗憾的是、没有替代器件型号可替代此器件。 希望该器件的交货周期不会过长。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    由于 BQ76200的交付日期至少为一年、我们必须使用一些工具才能使高侧 FET 与 BQ769200芯片配合使用?

    再次感谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    Matt 可以继续评论技术解决方案、但我想进一步解释一下交货周期。 目前、我们遇到了一些非常严重的供应短缺。 我们的团队正在尽最大努力分配材料、以支持我们的客户。 对于大批量生产、我们建议您尽早下订单、以便我们能够进行相应的计划。 如果数量更少、TI.com 商店仍是您的最佳选择。 我们知道 TI.com 上的某些器件已缺货一段时间、因此如果您有任何紧急样片需求、请让您的当地销售代表通过电子邮件联系我、我将了解我们是否可以做些什么。

    谢谢、

    Shawn Hinkle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果我们的客户只使用 BQ78350和 BQ76940、那么使用低侧 FET 的 BMS 有哪些不方便或劣势?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    许多用户使用低侧 FET、因此这很常见。 主要的挑战是、如果 FET 由于保护触发而断开、则可能很难与电池组通信、因为 PACK-不再连接到电池接地。 下面的幻灯片对此进行了说明。

    e2e.ti.com/.../7041.System-isolation3.pdf

    此致、

    Matt