This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:Webench 中的器件选择

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5146, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035142/tps40170-part-selection-in-webench

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM5146LM5145

您好!

当使用 Webench 电源设计器并让应用为直流/直流22-27V IN、12V 10A OUT 提供解决方案建议时、仅显示少量可选(20)的器件。 TPS40170虽然可用于 Webench、但从未出现过。 这是否意味着 TI 希望推广其他器件或 TPS40170即将(缓慢)停产? 我还缺少了多少个其他器件?  

 

BR

Håkan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haken

    请访问 https://www.ti.com/product/TPS40170 并在该产品文件夹底部的 WEBENCH 面板中输入您的电气要求、然后您可以看到使用 TPS40170的 WEBENCH 设计。

    谢谢
    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。
    谢谢
    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的回答未回答我在帖子中提出的两个问题中的任何一个。 我已经使用 TPS40170多年了、知道它可以用于 Webwnch -但这不是我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haken  

    不允许我公开披露 TI 业务计划。 通常、TI 会在 EOL 前将器件状态更改为 NRND

    - Eric Lee (应用工程师)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haken、

    LM5145/LM5146现在是输入电压高达100V 的应用的首选控制器。 这比 TPS40170具有更高的性能和更低的成本。 控制架构(电压模式)是相同的。 总之、TPS40170没有 EOL 或类似的计划、但我们建议在新设计中采用 LM5145。

    此致、

    Tim