This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池组保护和监控

Guru**** 2594690 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA229, BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035469/battery-pack-protection-and-monitoring

主题中讨论的其他器件:INA228INA229BQ76940BQ76930

您好!

你好。 我有一位客户想要一款有关电池监控的 TI 产品。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们计划为72V 电池组(23节4V 串联电池和11节2.3Ah 并联电池)开发电池监控和保护系统、以替代铅化学物质。

电池电压范围:54V-92V

额定持续电流:25A

峰值电流消耗:70A @ 45秒

OCP:100A

可编程 OVP 和 UVP。

无需单独监控和平衡电池、计划在单独的微控制器中监控电池状态。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果不需要单个电池监控、则可以使用一个监控整个电池组电压的电压监控通道(全部23节电池)。

    在这种情况下、您只需推荐一个高电压 ADC 即可。 如果他们需要电压和电流监控、那么您可以建议使用 INA 数字功率监控器件之一 INA229 / INA228电压高达85V、也许您可以询问电流感应团队它们是否具有支持100V 的电压。

    我们的产品更适用于单节电池的监测和平衡

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    建议的器件可以达到这个目的、但我们的主要目标是监控和估算电池的充电状态。 我们正在寻找专用的电池监控解决方案。 您能建议适用于92Vpeak 电池组的电量监测计解决方案吗?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    他们用什么电池化学物质替代 Pb? 监测计是否需要电压保护?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我建议查看这款20S TI 参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01093 

    许多用户使用 BQ76940 (2 x 15s) 代替本设计中用于最多30节串联电池的应用的 BQ76930 (2 x 10s)。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    电池化学成分是专有的、正在开发中。 因此、我无法共享化学成分信息。 BQ76940系列适合我们的应用。 可编程性的影响、这一点很重要。 如果我们有任何其他疑问、我们会考虑它并向您发出 ping 命令。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    你好。 您这边是否有任何更新? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我很困惑。 是否仍有未决问题? 在您上一篇文章中、它说如果他们有其他问题、他们将执行 Ping 操作。

    Matt