This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:生成黄金文件-在读取黄金文件之前、LStatus 未设置为0x2

Guru**** 2593570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036670/bq40z80-making-a-golden-file---lstatus-not-set-to-0x2-before-reading-the-golden-file

器件型号:BQ40Z80

您好!  

完成学习过程后、我提取了黄金文件、但忘记将 LStatus 位设置为2 (关闭 IT Gauging)。 当将黄金文件编程到另一个 BQ 芯片中时、这是否会导致完全充电能力不正确? 在新芯片上、FCC 显示为5331mAh、而不是学习过程完成后 EVM 板上显示的~11900mAh。 发送 RESET 命令不会改变这种情况。

在 LStatus 位设置为2的情况下、从同一 EVM 板读取了另一个黄金文件、但电池断开连接、然后重新连接到板。 因此、我不知道该黄金文件是否可供使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您应该能够在 BQ40Z80的文件 golden 文件中将其保持启用状态。

    您将哪个文件用作黄金文件? srec 文件将包含 chemID 以及您的配置数据、如果您使用.gg 文件、它将不包含 chemID、并可能报告错误的 FCC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我使用的是 BQ Studio 的"Firmware"选项卡中的"Read SRec"器件函数生成的.srec 文件。 根据学习过程文档、在所有位标志被正确设置后、它被读取、LStatus()为0x6。

    我是否需要为电量监测计执行放电、放松、充电、放松循环以提供正确的 FCC 和剩余电量、或者在编程芯片并发送 RESET 命令后是否应正确设置 FCC 和 RCC (基于电压)?

    此致、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    如果您上传最终黄金文件、监测计应根据电压计算 FCC、RC 和 SOC。 如果未对电池进行充电、则在电压稳定至稳定状态时可能会出现一些初始误差、但在上传黄金文件后、最终应该在无需其他电池周期的情况下正确读取。

    此致、

    Wyatt Keller