请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2650 主题中讨论的其他器件:TPS629210-Q1、 TPS629210、
Team 大家好、 使用表3 (3.3V 输出)中相同的组件值、但调整 R1和 R2值以获得不同的输出电压是否安全?
对于输入/输出电容器、我应该将它们并联吗?
谢谢你。
-Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Team 大家好、 使用表3 (3.3V 输出)中相同的组件值、但调整 R1和 R2值以获得不同的输出电压是否安全?
对于输入/输出电容器、我应该将它们并联吗?
谢谢你。
-Mark
Mark、您好!
可以安全地使用表3来调节 R1/R2以获得不同的输出电压。 您可以并联输入/输出电容器。
LM2650是具有电压模式控制功能的旧器件。 您的应用是什么? 我们拥有全新的直流/直流转换器 TPS629210-Q1 (汽车)和 TPS629210 (商用)、它们采用最小的封装、具有经过优化的性能。
TI 网站上提供了器件和 EVM/EVM 用户指南。 请查看数据表并查看它是否适合您的应用。
谢谢、
Nancy
https://www.ti.com/product/TPS629210-Q1?keyMatch=TPS629210-Q1&tisearch=search-everything&usecase=GPN