This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池平衡和充电问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQSTUDIO, EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034622/bq40z80-battery-balancing-and-charging-issue

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ25792BQSTUDIOEV2400GPCCHEM

我使用 BQ40Z80RSMT IC 设计了一个串联配置为4节电池的 BMS 系统。 我已经验证了原理图和尺寸以及与 IC 的连接。 BMS 连接到电池充电器 IC BQ25792进行充电和放电。 正在进行充电和放电、但在放电期间电池中没有平衡。 尽管所有四节电池都充满电、但一节电池 的电量消耗速度比其他电池快。  监测状态寄存器(0x0056)中的 BAL_EN 位启用。 是否需要检查以启用电池平衡?

电池充电也只能持续到4V,但电池的最大容量为4.2V,我是否需要更改电池充电容量?

我也没有 EV2400用于使用 BQstudio 进行检查、我使用 的是18650锂离子电池。我已读取化学 ID (0x0006)、并且我得到的值为0x1210。

请使用随附的原理图作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajavarman、  

    您的监测计是否配置为4节电池? 默认为6节电池、因此它可能会触发某种保护或 PF。 为了实现电池平衡、 监测计需要处于放松模式、因此请检查监测计是否已足够长地放松。

    您需要为电池选择合适的化学 ID、以便监测计正确计算满电量和其他参数。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我仅为4节电池配置了监测计。 如何选择合适的化学 ID?
    如果我使用 GPCCHEM 工具找到了 chemID ,那么如何在监测计中设置该 chemID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajavarman、

    您将需要获取 EV2400来对 ChemID 进行编程。  

    最好。

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    实际上、我没有 EV2400来对化学 ID 进行编程。 此外、我很难在电路板中使用 EV2400。没有使用 EV2400、是否有任何方法可以对化学 ID 进行编程?
    正在对读取电池容量所需的化学 ID 进行编程、因为我将在生产过程中使用不同的电池、因此很难计算不同电池的化学 ID 并对使用 EV2400的电池进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajavarman、

    监测计必须上传正确的化学 ID 并完成学习周期、然后才能开始监测和平衡电池。 监测计使用每个电池的容量计算来确定其所需的平衡时间。 您需要使用 EV2400上传化学 ID、因为化学 ID 信息是专有的。

    如果您计划在系统中使用多个不同的电池、则必须将新的黄金映像上传到监测计中、以匹配插入的电池。

    您可以使用 GPCCHEM 工具和 SLUA903进行此过程、以使监测计正常工作、但您需要 EV2400才能继续。

    此致、

    Wyatt Keller