This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:电池充电在4.1V 时停止、未充满电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T, BQ24079T, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035832/bq24072t-battery-charging-stopped-at-4-1-v-and-not-fully-charged

器件型号:BQ24072T
主题中讨论的其他器件: bq24072

团队、

我们正在使用 BQ24072RGTR,并计划迁移到 BQ24072T。 在 BQ24072T 中,我们不使用 TS 引脚,因此根据数据表,我们使用了200K 欧姆和49K 欧姆。 即使安装了这些值,电池也会充电。 我们甚至提醒 了这些电阻、但电池未充电。 这背后的原因可能是什么。 我还随附了 reference.e2e.ti.com/.../BQ24072T.pdf 的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmiya、

    这个问题是否与这个主题相同: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032565/bq24072t-bq24072trgtt

    这似乎是相同的原理图。

    您能否验证移除 BAT 引脚上的电阻并再次测试? 当我们看到充电停止在4.1V 时、了解/CHG 和/PG 引脚的状态也很有帮助。您能否验证这是 BQ24072T、而不是 BQ24079T?  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    谢谢。 我们使用的是 BQ24072T。 在这里,我们所面临的正是,电池可以在0至4.1V 范围内充电而不会出现任何问题。 我们一直在硬件控制中充电,当电池达到4.1V 时,电池停止充电,我们得到电池电量满指示。

    您能不能建议为什么这么做?
    当我们使用 bq24072为同一电池充电时,电池可充电至4.2V,只有在这之后,我们才会得到完全充电指示。
    请在这方面帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmiya、

    您能否提供/CHG、/PG 和 TS 引脚的电压?  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    充电期间 ,PG 为低电平,CHG 也为低电平,不使用 TS,因此我们在分压器中使用了200K 欧姆和49K 欧姆。

    您能不能建议使用 ISET、ILIM、TMR .bcz 的默认设置。我们使用的是 ISET 值-7.6K 欧姆(对于150mA)、ILIM -1.1K 欧姆、TMR -47k 欧姆
    这是否是电池无法充电至4.1V 以上的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmiya、

    电池电压为4.1V 时、/PG 和/CHG 引脚是否保持低电平? 如果 TS 的电压介于 VIN 的12.5%和25%之间、则电阻器应该正常。 由于您不使用 TS 功能、200k 和49k 应该正常。 您可以测量 TS 电压吗?

    如果将快速充电电流增加到300mA、是否会发生这种情况? 问题是、如果您在电池上使用保护器、则设置为150mA 的终止电流可能不够。  

    当电池电压接近4.1V 时、您是否可以进行电流测量?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    谢谢。我将很快向您提供数据。供参考,  

    1. TD 引脚的默认状态是什么?保持 TD 引脚处于低电平或高电平是否会影响4.1V 至4.2V 的电池充电 ?
    2。  施加到 TS 引脚分压器电路的输入是否应与 IC 的输入相同,或者这是否会变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmiya、

    [引用 userid="467176" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035832/bq24072t-battery-charging-stopped-at-4-1-v-and-not-fully-charged/3834368 #3834368"] TD 引脚的默认状态应该是什么?将 TD 引脚保持在低电平还是高电平是否会影响4.1V 至4.2V 的电池充电 ?

    Ahhh、我看到、原理图错误地标记了 TD 引脚。 为了确保器件确实终止、但看起来不终止、TD 引脚应处于低电平。  

    [引用 userid="467176" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035832/bq24072t-battery-charging-stopped-at-4-1-v-and-not-fully-charged/3834368 #3834368"]应用于 TS 引脚分压器电路的输入应与 IC 的输入相同,也可以有所不同?

    不可以、它可能会变化、但用于基于电压的电池监控系统的基准电压基于 VIN。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们还有 一个查询。
    CE 引脚的默认状态应该是什么、在极少数情况下、我们发现电池未充电。我们可以找到发生这种情况的原因。 您是否怀疑 其中有任何问题?
    由于我们不使用 TS 引脚,因此我们 将默认值保持为200K 欧姆和49.9 K 欧姆。 我们是否需要更改其中的任何一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmiya、

    /CE 引脚为低电平有效。 要启用充电、当施加有效输入电源时、它应该为低电平。 否您无需使用 TS 引脚进行任何更改、因为您已根据数据表进行了配置。

    此致、

    Anthony Pham