This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [电量监测/电池充电器]产品建议查询(电量监测 IC、电池监测充电器 IC)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ27Z561, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035687/fuel-guage-bat-charger-product-recommendation-inquiry-fuel-guage-ic-bat-charger-ic

主题中讨论的其他器件:BQ28Z610-R1BQ27Z561BQ25601

大家好、TI 支持团队

客户已请求符合以下条件的产品推荐。

适用于平板电脑的产品(电量监测 IC、电池充电器 IC)

2.使用一节电池

3.如果您有电量监测计+充电器 IC、建议您使用

请推荐合适的产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您能不能再多讲一讲您的应用的规格? 您计划使用哪种电池?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica

    感谢你的答复。

    我需要什么信息来提出产品建议?

    如果您告诉我们您需要的信息、我们会将其传递给您。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    很抱歉耽误你的时间。

    BQ40Z50-R4最适合笔记本电脑应用、它具有最丰富的监测选项、可配置为1S-4S 电池组。

    如果是1S-2S 电池组、BQ28Z610-R1也是一个不错的选择。 这两种监测计都具有集成保护功能。

    如果您不需要集成保护功能、而是1S 电池组、则可以使用 BQ27z561、这款器件仅适用于测量1S 系统。

    对于充电器、我建议将您考虑的充电器之一连接起来、为充电器团队单独发帖。

    充电器 IC 建议所需的事项:输入电压/电流、充电电流、电池数量、通信接口。

    如果您的输入电压为5V、并具有1S 电池组和 I2C 通信功能、则 BQ25601可能是一个很好的起点。

    此致、

    Wyatt Keller