This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:bq4050问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, EV2400, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034985/bq4050-bq4050-issue

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: EV2400GPCCEDV

我们正在测试 bq4050电路板。 我们注意到的一个问题是、当我们保持 bq4050无任何负载或充电器过夜时、其 CHG 和 DSG FET 会自动关闭、并且不会设置安全/PF 标志。

但是、如果我们继续通过 EV2400进行记录、FET 不会关闭。 看起来、bq4050会在一定程度的不活动后关闭 FET。

 附件是 gg 文件和日志文件。 我们希望 FET 仅在出现安全/PF 问题时关闭、您能为我们提供帮助吗?

我们还可以在哪里描述这些寄存器? 在 TRM 中、我找不到或错过了吗?

为什么 FCC 会增加剩余容量?  我们的电池为4S2P、总容量为5200mAH。   我们还在数据闪存中设置 FCC_LIMIT、但它仍在增加。  我们希望电池从空电量变为充满电时、剩余的 FCC 和 FCC 应在0-5200mAh 的范围内。

e2e.ti.com/.../0652.bq4050.gg.csv

e2e.ti.com/.../r1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MEC Dev:

    您的监测计可能会进入睡眠模式。 您想了解哪些寄存器? 它们都应该在 TRM 中。

    您是否已经使用 GPCCEDV 工具来获取 CEDV 参数? 您是否遵循了第6.3节"容量学习(FCC 更新)"中概述的步骤以及 TRM 中的合格排放

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:


    1.是的、看起来监测计会进入睡眠模式。 但是、正如您可以在 gg 文件中看到的那样、我们已经设置了监测计来保持 FET 导通。

    我们需要对这些寄存器位进行描述:  

    实际上我们没有使用 GPCCEDV 工具,因为我们的工具需要在5,30和50°C 的温度下读取,所以我们没有温度室。 我们更依赖监测计本身。  我们实际上不需要太多的东西。  

    4.另一件事是 FCC 提高了设计容量。 尽管我们已经在这里设置了 FCC_LIMIT 位。 这种位限制 FCC 是否应该提高 beyong 设计能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MEC、

    在屏幕截图中、FET 看起来是已启用的、当您开始与监测计通信时、它们是否已启用?

    对于要使用的任何监测预测、必须设置 Gauge _EN = 1、如果 FCC_LIMIT = 1、则 FCC 应具有最大设计容量。

    此致、

    Wyatt Keller