This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:IC 加热和 Vcc 故障

Guru**** 2767295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034418/lm5116-ic-heating-and-vcc-fails

器件型号:LM5116

大家好,我在下面的文档中附加了问题。是否有方法测试每个部分并找出导致此行为的原因?

e2e.ti.com/.../LM5116_2800_1_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep,您是否会逐个检查这些项目?  

    • 请检查 GND 节点和 GNDPWR 节点之间的连接方式。   
    • 请检查 EP 是如何接地的
    • 问题发生在哪个输入电压上?  
    • 请检查 D5的额定电压并让我知道器件型号  

    Eric Lee (应用工程师)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、感谢您的及时回复。

    • GND 和 GNDPWR 通过底部铜平面上的网带(铜轨约1mm 至1.5mm)进行连接
    • 恐怕 EP 未接地、您能告诉我这对热或电的影响吗?
    • 我们测试的输入电压为18V 至20V。
    • 它是100V,器件型号是771-BAS16J135。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep

    EP 应接地。 如果 EP 未连接到大型接地平面、器件温度将高于预期。  当存在开关噪声时、它也可能导致故障。  

    • 是否有其它设备一起损坏?  

    Eric Lee (应用工程师)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在新设计中、我将尝试包括这一点、

    未损坏其它设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    是否有方法可以确认是否存在与使用的组件或 PCB 有关的问题?

    以及如何确认问题是否由不稳定引起?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep  

    由于我至今尚未听说任何导致器件本身的 VCC 引脚故障、并且器件自2007年开始投入生产、因此我认为该问题可能是由错误导致的(组件选择错误或 PCB 上的连接错误)。  
    请检查这些项目。  

    • D5泄漏电流过大可能会对 VCC 电容器过度充电并损坏 VCC 引脚。 请将其更换为低泄漏二极管。    
    • 如果 C18电容器的性能较差、则 VCC 可能不稳定。 请尝试更换
    • 如果 VCCX 发生意外过充、VCC 引脚可能会损坏。 请将 VCCX 引脚接地。   

    谢谢
    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、

    我们使用了 WEBENCH 建议的同一类别二极管。

    我是否可以知道如何确定问题是由稳定性还是其他问题引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep

     由于 VCC 和 VCCX 都未连接到 VOUT、我认为环路不稳定不会导致 VCC 引脚损坏。 为了确保这一点、我建议您在其他工作板上组装该单元(VCC 为9V)、 并仔细检查 VCC 电压是否仍然为9V。  

     谢谢
    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我担心我们在测试过程中使用的所有 IC 都已用完、但 我们的订单正在运送途中。 我们将在获取组件后进行此测试。 此外、我们仅为降压转换器设计新的电路板。 设计完成后、我能否与您共享文件、以便您可以在退出时查看和建议一些更改?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep

    当然、请在文件可用时打开新的线程。 我可以查看它们。

    如果您不想在公共论坛中发布文件、请联系您当地的 FAE 并将文件发送给 FAE、 然后我们可以通过电子邮件进行讨论。

    我要关闭此主题。  

    谢谢
    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Eric!  我对第1点感到关切。

    D5过充 VCC 电容器的泄漏电流意味着二极管反向恢复电流会导致 SW 过冲和 VCC 电容器过充?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pradeep

    不可以、D5的反向恢复电流不会导致 SW 过冲或 VCC 电容器过充。 如果 D5的反向泄漏电流过大、则 VCC 电容器会过充。  

    谢谢、

    -Eric Lee (应用工程师)