This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于铅酸电池的监测计和平衡器解决方案

Guru**** 2768045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036604/gauge-and-balancer-solution-for-lead-acid-battery

主题中讨论的其他器件:BQ34110BQ34Z110

您好 、专家、

客户正在寻找铅 酸电池解决方案。

规格:

--蓄电池电压:12V

--4节电池

--需要量表

--需要电池平衡

请建议解决方案。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们的铅酸监测计都不支持电池平衡。 如果电池平衡不是强制性的、我建议使用 BQ34Z110或 BQ34110。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    谢谢。

    您能否指导我们为什么  没有铅酸电池平衡解决方案? 蜂鸣限制?

    黎家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    遗憾的是、我们的业务重点一直是使用锂离子电池的个人电子产品。 我们已开始在工业应用中实现多样化、但对于该开发工作、我们的请求+需求尚未实现。 我将接受请求并向我们的业务团队提供反馈。 在某种程度上,这可能是他们选择追求的一种途径,但目前我没有解决办法。

    最棒的

    Jessica