This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050放电时间显示精度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036969/bq4050-discharge-time-display-accuracy

主题中讨论的其他器件:BQ4050GPCCEDV

您好专家,

使用 BQ4050芯片、读取 AverageTimeToEmpty()至0x12、

发现当电池处于低功耗状态时、放电时间显示特别不准确。

例如:

功率显示屏显示10%的功率、它显示预计将在2~3小时内放电。

实际上、电池将在10-20分钟内放电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scofield、

    您能否共享平均空闲时间报告不正确的测试日志? 此外、如果您可以共享配置的.gg 文件。

    您是否为您使用的电池完成了 GPCCEDV 流程?

    此致、

    Wyatt Keller