This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23841:TPS23841

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033630/tps23841-tps23841

器件型号:TPS23841

  • 我们在设计中使用 TPS23841 IC

  • 我们正在打开 VoIP 电话。 只有部分端口工作正常。

  • 所有端口中 P 和 N 引脚之间的电压均为48V

  • N 引脚和 RET 引脚之间的工作电压为2欧姆至4欧姆的端口

  • N 引脚和 RET 引脚之间不工作电压的端口、范围为20千欧至35千欧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好 、很抱歉耽误您的时间、因为我们目前对应用程序支持的要求很高。 请在下周初之前让我们回答此帖子。 很抱歉给您带来不便、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 请尽快更新我们的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaurav、您是在自动模式还是半自动模式下运行? 是否已尝试将 PSE 设置为其中一个? 您还有我们可以查看的原理图吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在自动模式下使用该器件。 原理图随附。 它包含 PSE 控制器和 DC/DC 转换器。 我们有12V 板载输入、并且我们使用的是12V 至48V 转换的直流/直流转换器。 PSE 所需的3.3V 电压由12V 输入生成

    https://ticsc.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=63bc21fb1b627010fd3b2022b24bcbc3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    遗憾的是、上面的链接不起作用、我无法查看原理图。  

    通常、当插入附件时、它会显示为.pdf 链接而不是 https://链接。

    另一个选择是我已发出朋友请求、您也应该能够通过离线消息向我发送附件。 谢谢!