This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:电源电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037489/ucc27712-q1-supply-voltage

器件型号:UCC27712-Q1

为了降低成本、我希望使用电池直接为 UCC27712-Q1供电。 电源电压限制在9V 至18V 之间、否则电源被切断。 那么、在这种情况下、是否会对 UCC27712-Q1造成不良影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    对于 MOSFET 应用、UCC27712-Q1的建议 VDD 工作范围为10V 至17V、而对于 IGBT 应用、建议的 VDD 工作范围为10V 至20V。 在 MOSFET 应用中、9V 至18V 超出了建议的10V 最小值和17V 最大值范围。 在9V VDD 下、您可能 会低于 更坏情况下的 VDD UVLO 阈值、并且可能会看到驱动器进入 UVLO。 是否有方法将范围限制 为最小10V?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的帮助!

    最大电压怎么样? 是否存在超过17V 的危险?

    B R、

    电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    对于 IGBT 应用、建议的 VDD 最大电压为20V、对于 MOSFET 应用、建议的 VDD 最大电压为17V。 如果使用 IGBT、则18V 将正常。 对于 MOSFET、我们建议将17V 作为最大稳态工作电压。

    此致、