This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378EVM-105:问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378EVM-105, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037589/tps2378evm-105-question

器件型号:TPS2378EVM-105
主题中讨论的其他器件: TPS2378

大家好、我不熟悉 PoE、但学习缓慢。 我有一个有关 TPS2378EVM-105的问题。

它是 PoE 注入器吗? 因为我正在寻找 PoE、而设计使我感到困惑  

这是它显示的内容、但如果它是一个喷油器(Minds-PAN)、它应该显示下图。

我只想确保 PD 将为 J1开关接收电源+数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS2378是一款用电设备(PD)。 它是通过 IEEE802.3规范通过以太网电缆接收电力的任何设备。

    PoE 注入器供电、因此 TPS2378不是 PoE 注入器。  

    方框图显示、TPS2378可以从电源设备(也称为带电源或 PoE 喷油器的 PSE 网络开关)接收功率、也可以从适配器(如12V 桶形插孔电源)接收功率。  

    "以太网设备"是实际的终端设备----无线接入点、摄像头、电话等等  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    感谢您的快速回答。 这就是我的想法。 我们只是在这里有分歧,并想确保

    此致、
    Nicholas Bradet