This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45EVM:默认配置下的 ILIM 测试

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037862/tps272c45evm-ilim-testing-in-default-configuration

器件型号:TPS272C45EVM

团队、

我尝试使用库存设置在 EVM 上测试 ILIM:J14和 J16输入、J15输出。 J9-13和 J17-18上。 RLim1非触控 R13 = 10k、Rlim2非触控 R2 = 40k。 Ilim2应为20/40=500mA。 但我可以从通道1汲取1A 电流(由电源和发电机负载读取)。

这是我的设置中的最大值、但我应该到达 ILIM、并且不能拉太多。

我是不是错过了一些东西?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O'Ellin、

    通道1设置的 ILIM 为20/10=2A。 因此、您将能够从通道1汲取1A 的电流。 ILim2用于通道2电流限制。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我是说 的,但我可以从通道2汲取1A 的电流:通道2应该限制为500mA:对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O'Ellin、

    这是一个有趣的观察结果。 您是否可以首先使用欧姆表测试 Ilim2和接地之间的电阻、并确保看到40k? 您是否还可以增大电流以查看电流限制何时开始进入通道2?

    谢谢!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、电流似乎限制为1A。 与 R2 = 20K 的板载测量值相匹配、与 EVM 原理图不匹配。 至少我的测试是正确的... 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 EVM 原理图/电路板元件组装可能存在问题。 我们将做笔记并修复它。 谢谢!

    此致、

    您好