This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:LM5046应用设计详细信息已确认

Guru**** 2509675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037425/lm5046-lm5046-application-design-detail-confirm

器件型号:LM5046

尊敬的 专家:

美好的一天!

 在以下条件下使用 LM5046 PSFB 的客户:  

-电流模式控制

-外部同步

在这种情况下、TI 建议将斜率引脚接地、并在数据表7.3.5中的 VCC 引脚和 CS 引脚之间放置一个用于斜率补偿的电阻器。  但是 、CS 引脚似乎不应该用于斜坡补偿、而斜坡引脚应该用于斜坡补偿、但对于斜坡引脚没有任何说明。

在所有应用设计中,斜坡引脚通过一个电阻器连接到 CS 引脚,但我从未在 VCC 和 CS 之间看到过一个电阻器!

我的问题是:在电流模式控制中进行外部同步时,如果我们将斜率引脚接地,我应该如何管理斜升引脚和 CS 引脚?  

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的电流模式控制通常需要斜坡补偿、因此在这种情况下、斜率无法接地。 您需要按照第16页的图11进行设计。 您还可以在其原理图的以下链接中参阅 LM5046 EVM。

    www.ti.com/.../snva470

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    但是,数据表为什么会指出:“当 RT 引脚与外部时钟同步时,建议禁用斜率引脚并通过在 VCC 引脚与 CS 引脚之间连接适当的电阻在外部添加斜率补偿。”

    我确实使用与外部时钟同步的 RT 引脚,所以我应该忽略这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请忽略它并按照我在数据表图11和 EVM 电路中描述的内容进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄敏  

    感谢你的答复。

    虽然我有一点担心、但与我工作的公司一样、我必须在硬件概念方面彻底详细介绍我的设计、强烈不建议参照数据表。

    LM5046数据表中 该7.3.5部分是否存在问题?  

    如果是,是否有可能发布本数据表的修订版,这将有助于我证明您建议我使用的电路的合理性?

    此致、  

    格雷戈瓦尔橄榄  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表上没有问题。 您可以通过将斜率短接 至接地并使用推荐的外部方法来遵循数据表。 斜坡连接的方式仍然如图11所示、在这种情况下、在 VCC 和 CS 引脚之间连接一个电阻器、断开斜坡引脚与电流连接的连接、然后将其接地、如图11 (b)所示。  

    建议的实际目的是帮助降低从斜率返回 CLK 的可能噪声。 EVM 或客户设计的做法表明、仍然使用片上斜率是可以的、并且无需使用建议的外部方法、这是可以的、并且不会出现噪声问题。

    因此、您可以执行任一操作。 但是、如果您的设计可能具有高噪声、则可以遵循建议的方法。

    在斜率较短且使用推荐方法的情况下、您需要确保 VCC 处于良好调节状态、以便将外部斜坡补偿电流保持在良好调节状态。