This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:配置 EVM

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037877/ucd90160a-configuring-evm

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件: UCD90124

大家好、

我的客户询问以下有关 UCD90160A 入门的问题:

我得到的评估有一个 ucd90124、我用 ucd90160a 替换它、因为它是我在原型中放置的。

在对原型板进行编程之前、我想使用评估并了解其工作原理。  我有许多电源轨可进行电源定序、也可进行监控。

但首先、如果您能为我提供有关如何执行以下操作的示例。

 

例如、我有一个 Vin=5V、还有两个 LDO 将5V IN 转换为3.3V 和1.8V。  我想对3.3V 进行排序、以先打开、直到 PGOOD、然后启用1.8V LDO。

那么、如何构建新系统呢?  比如说我想使用 mon1来监控5V 输入电压。  只要大约>90%的5V 电压、我就需要使用 GPO 1来启用3.3V LDO。

接下来、一旦3.3V LDO 正常、则将此信号馈送到 Mon2 I Guess、然后使用 GPO2启用1.8V LDO。

然后监控3.3V 和1.8V 的运行状况。

谢谢、

日文