This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940无响应

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035805/bq76940-bq76940-no-response

器件型号:BQ76940

你(们)好

请帮助检查原理图、 IIC 没有响应信号。

e2e.ti.com/.../YT_2D00_BMS_2D00_A00_5F00_20210525.pdf

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    在 BQ76940数据表的引脚映射表 中、https://www.ti.com/document-viewer/BQ76940/datasheet/bq76940-pin-map-slusbk00#slusbk00 引脚11和12应连接到 CAP2、而不是连接到 CAP3、如原理图所示。  该引脚连接错误可能会损坏器件、我不知道它是否会阻止 I2C 进行破解、但肯定会产生一些奇数的电流消耗。

    TS1必须具有上升沿才能唤醒器件。  原理图显示、它通过 R51连接到 C1、这将保持引脚上的连续电压。 连续电压不会唤醒器件或使其无法进入睡眠状态、它将防止上升沿。

    另一个要检查的问题是器件版本,BQ76940上有2个可用地址,请参阅表 https://www.ti.com/document-viewer/BQ76940/datasheet/device-comparison-table-slusbk23421#SLUSBK23421 ,确保 MCU 使用的是已安装器件版本的正确地址。

    对于 CAP2、CAP3交换、我怀疑部件损坏。  您可能会尝试提起销或切断销的迹线。  R51可能会被移除并暂时短接以唤醒器件、如果它损坏、它将有一个 XREADY 故障。  如果工作部件关闭并在 TS2和 TS3上没有热敏电阻或电阻器的情况下快速重新启动、则它也可能存在 XREADY 故障。  下拉电阻器或热敏电阻会对引脚放电、以便 IC 能够正常启动。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295

    感谢您的回复。

    客户已修改新电路板上的原理图。
    1、将引脚11和12连接到 CAP2、将引脚16、17连接到 CAP3。
    2、TS1通过10K 电阻接地、TS1通过 100欧姆电阻连接到微控制器的 GPIO (3.3V/0V)。 上电后、控制 TS1通过 GPIO 从0V 切换到3.3V、TS2通过10K 电阻连接到 VC5X、TS3通过10K 电阻连接到 VC10X;
    但是、对采集的波形仍然没有响应(ACK)。 请检查所附的波形。


    测试后、电压如下:

    V (C10X-TS3)= 0、V (C10X-GND)= 37.37V、V (TS3)= 37.37V
    V (C5X-TS2)= 0、V (C5X)= 18.67V、V (TS2)= 18.67V
    V (TS1-GND)= 3.2V
    VPACK+= 52.2V
    VCELL14 = 3.73V
    VCELL13 = 3.73V
    VCELL.. = 3.73V
    VREGSRC = 17.17V
    VREGOUT = 3.28V
    //main函数
    int main(void)
    {
    	//rcu_config();
        /* configure systick */
        systick_config();
    	
    	bsp_can_init(CAN_250K);
    	gd_eval_led_init();
        gd_eval_com_init(EVAL_COM0);
    	gd_eval_com_init(EVAL_COM1);
        bsp_adc_init();
    	
    	BQ76940_config();
    	
    	sd_file_init();
    	
        // print out the clock frequency of system, AHB, APB1 and APB2 
        printf("\r\nCK_SYS is %d", rcu_clock_freq_get(CK_SYS));
        printf("\r\nCK_AHB is %d", rcu_clock_freq_get(CK_AHB));
        printf("\r\nCK_APB1 is %d", rcu_clock_freq_get(CK_APB1));
        printf("\r\nCK_APB2 is %d", rcu_clock_freq_get(CK_APB2));
    
    	gd_eval_led_on();
    	
    	
    	bms_application_init();
        while (1)
    	{
    		if(task_10ms_flag == 1)
    		{
    		
    			task_10ms_flag = 0;
    		}
    		if(task_20ms_flag == 1)
    		{
    		
    			task_10ms_flag = 0;
    		}
    		if(task_50ms_flag == 1)
    		{
    			
    			task_50ms_flag = 0;
    		}
    		if(task_100ms_flag == 1)
    		{
    			test_data_tx_can_message();
    			task_100ms_flag = 0;
    		}
    		if(task_200ms_flag == 1)
    		{
    			bms_pack_parameter_to_usart0();
    			task_200ms_flag = 0;
    		}
    		if(task_500ms_flag == 1)
    		{
    			adc_proc();
    			jdata_d0_real_data_send();
    			jdata_d1_soc_data_send();
    			jdata_d2_power_data_send();
    			jdata_d3_safe_data_send();
    			task_500ms_flag = 0;
    		}	
    		if(task_1000ms_flag == 1)
    		{
    			sd_write_file();
    			gd_eval_led_toggle();
    			printf("USART0 OK!");	
    
    			bsp_bq76940_get_update_data();
    			
    			task_1000ms_flag = 0;
    		}
    		
        }
    }
    
    //IIC.c
    //头文件
    #include "iic.h"
    #include "gd32f10x_eval.h"
    #include "systick.h"
    #include "bsp_bq76940.h" 
    
    
    void BQ_IIC_Configuration(void)
    {
    	rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    	
    	gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, IIC1_SCL_Pin);
    	gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, IIC1_SDA_Pin);
    	IIC1_SCL_H;
    	IIC1_SDA_H;
    }
    
    void delay_us(uint8_t time)
    {
    	u16 i;
    	while(time --)
    
    	for(i=0;i<20;i++) 
    	__asm("nop");
    }
    
    void IIC1_SDA_OUT(void)
    {
    	gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, IIC1_SDA_Pin);
    }
    
    void IIC1_SDA_IN(void)
    {
    	gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, IIC1_SDA_Pin);//GPIO_MODE_IPU
    }
    
    //产生起始信号
    void IIC1_Start(void)
    {
    	IIC1_SDA_OUT();
    	
    	IIC1_SDA_H;
    	IIC1_SCL_H;
    	delay_us(4);//5
    	IIC1_SDA_L;
    	delay_us(4);//6
    	IIC1_SCL_L;
    	//delay_us(10);
    }
    
    //产生停止信号
    void IIC1_Stop(void)
    {
       IIC1_SDA_OUT();
    
       IIC1_SCL_L;
       IIC1_SDA_L;
       delay_us(4);//6	
       IIC1_SCL_H;
       IIC1_SDA_H;
       delay_us(4);//6
    }
    
    //主机产生应答信号ACK
    void IIC1_Ack(void)
    {
       IIC1_SCL_L;
       IIC1_SDA_OUT();
       IIC1_SDA_L;
       delay_us(4);//2
       IIC1_SCL_H;
       delay_us(4);//5
       IIC1_SCL_L;
    }
    
    //主机不产生应答信号NACK
    void IIC1_NAck(void)
    {
       IIC1_SCL_L;
       IIC1_SDA_OUT();
       IIC1_SDA_H;
       delay_us(4);//2
       IIC1_SCL_H;
       delay_us(4);//5
       IIC1_SCL_L;
    }
    //等待从机应答信号
    //返回值: 1 接收应答失败
    //		  0 接收应答成功
    u8 IIC1_Wait_Ack(void)
    {
    	u16 tempTime=0;
    
    	IIC1_SCL_L;
    	delay_us(4);
    	IIC1_SDA_H;
    	delay_us(4);
    	IIC1_SCL_H;
    	delay_us(4);
    	IIC1_SDA_IN();
    	while(gpio_input_bit_get(GPIO_IIC1, IIC1_SDA_Pin))
    	{
    		tempTime++;
    		if(tempTime>1000)
    		{
    			IIC1_Stop();
    			return 1;
    		}	 
    	}
    
    	IIC1_SCL_L;
    	return 0;
    }
    //IIC 发送一个字节
    void IIC1_Send_Byte(u8 txd)
    {
    	u8 i=0;
    
    	IIC1_SDA_OUT();
    	IIC1_SCL_L;//拉低时钟开始数据传输
    	delay_us(4);//2
    	for(i=0;i<8;i++)
    	{
    		if((txd&0x80)>>7) //0x80  1000 0000
    			IIC1_SDA_H;
    		else
    			IIC1_SDA_L;
    
    		txd<<=1;
    		IIC1_SCL_H;
    		delay_us(4); //2
    		IIC1_SCL_L;
    		delay_us(4);//2
    	}
    }
    
    //IIC 读取一个字节
    u8 IIC1_Read_Byte(u8 ack)
    {
       u8 i=0,receive=0;
    
       IIC1_SDA_IN();
       for(i=0;i<8;i++)
       {
       		IIC1_SCL_L;
    		delay_us(4);//2
    		IIC1_SCL_H;
    		receive<<=1;
    		if(gpio_input_bit_get(GPIO_IIC1, IIC1_SDA_Pin))
    		   receive|=0x01;
    		delay_us(4);	
       }
    
       if(ack==0)
    	   	IIC1_NAck();
    	else
    		IIC1_Ack();
    
    	return receive;
    }
    
    void BQ_IIC_write_one_byte_CRC(uint16_t WriteAddr,uint8_t DataToWrite)
    {
    	unsigned char DataBuffer[4];
    
    	DataBuffer[0] = 0X08 << 1;
    	DataBuffer[1] = WriteAddr;
    	DataBuffer[2] = DataToWrite;
    	DataBuffer[3] = IIC_CRC8(DataBuffer, 3, 7);
    
    	IIC1_Start();  	
    	IIC1_Send_Byte(DataBuffer[0]);   //发送器件地址0X10,写数据 		 
    	IIC1_Wait_Ack();	   
    	IIC1_Send_Byte(DataBuffer[1]);   //发送地址
    	IIC1_Wait_Ack(); 										  		   
    	IIC1_Send_Byte(DataBuffer[2]);     //发送字节							   
    	IIC1_Wait_Ack();	
    	IIC1_Send_Byte(DataBuffer[3]);     //发送CRC
    	IIC1_Wait_Ack();
    	IIC1_Stop();//产生一个停止条件 	  
    	delay_1ms(10);
    }
    
    uint8_t BQ_IIC_read_one_byte(uint16_t ReadAddr)
    {				  
    	uint8_t temp=0;		  	    																 
    	IIC1_Start();  
    	IIC1_Send_Byte(0x08 << 1);   //发送器件地址0XA0,写数据 	 
    	IIC1_Wait_Ack();
    	IIC1_Send_Byte(ReadAddr);   //发送低地址
    	IIC1_Wait_Ack();    
    	IIC1_Start();  	 	   
    	IIC1_Send_Byte(0x11);           //进入接收模式			   
    	IIC1_Wait_Ack(); 
    	temp=IIC1_Read_Byte(1);		   
    	IIC1_Stop();//产生一个停止条件
    	return temp;
    }
    
    //IIC.h
    #ifndef IIC_H_
    #define IIC_H_
    
    
    
    #include "main.h"
    #include "gd32f10x_gpio.h"
    
    
    #define IIC1_SCL_Pin	GPIO_PIN_10
    #define IIC1_SDA_Pin	GPIO_PIN_11	
    #define IIC1_SCL IIC1_SCL_Pin
    #define IIC1_SDA IIC1_SDA_Pin
    #define GPIO_IIC1 GPIOB
    
    #define IIC1_SCL_H gpio_bit_write(GPIO_IIC1, IIC1_SCL_Pin, SET)
    #define IIC1_SCL_L gpio_bit_write(GPIO_IIC1, IIC1_SCL_Pin, RESET)
    
    #define IIC1_SDA_H gpio_bit_write(GPIO_IIC1, IIC1_SDA_Pin, SET)
    #define IIC1_SDA_L gpio_bit_write(GPIO_IIC1, IIC1_SDA_Pin, RESET)
    
    void IIC1_SDA_OUT(void);
    void IIC1_SDA_IN(void);
    void IIC1_Start(void);
    void IIC1_Stop(void);
    void IIC1_Ack(void);
    void IIC1_NAck(void);
    uint8_t IIC1_Wait_Ack(void);
    void IIC1_Send_Byte(uint8_t txd);
    uint8_t IIC1_Read_Byte(u8 ack);
    
    #define IIC2_SLAVE_ADDRESS7    	0x08
    
    #define IIC_WRITE				0x01
    #define IIC_READ				0x00
    
    extern void BQ_IIC_Configuration(void);
    extern void BQ_IIC_write_one_byte_CRC(uint16_t WriteAddr,uint8_t DataToWrite);
    extern uint8_t BQ_IIC_read_one_byte(uint16_t ReadAddr);
    
    /*
    #define BQ_I2C_SCL_PIN      		GPIO_PIN_10   
    #define BQ_I2C_SCL_GPIO_PORT   	    GPIOB  
    
     
    #define BQ_I2C_SDA_PIN      		GPIO_PIN_11   
    #define BQ_I2C_SDA_GPIO_PORT   	    GPIOB  
    
    
    #define BQ_IIC_SCL_H         	 	gpio_bit_set(BQ_I2C_SCL_GPIO_PORT , BQ_I2C_SCL_PIN)   
    #define BQ_IIC_SCL_L            	gpio_bit_reset(BQ_I2C_SCL_GPIO_PORT , BQ_I2C_SCL_PIN) 
       
    #define BQ_IIC_SDA_H         	 	gpio_bit_set(BQ_I2C_SDA_GPIO_PORT , BQ_I2C_SDA_PIN)   
    #define BQ_IIC_SDA_L         	 	gpio_bit_reset(BQ_I2C_SDA_GPIO_PORT , BQ_I2C_SDA_PIN) 
    
    #define BQ_IIC_SCL_read       		gpio_input_bit_get(BQ_I2C_SCL_GPIO_PORT , BQ_I2C_SCL_PIN)
    #define BQ_IIC_SDA_read       		gpio_input_bit_get(BQ_I2C_SDA_GPIO_PORT , BQ_I2C_SDA_PIN)
    
    
    void BQ_IIC_Configuration(void);
    ControlStatus BQ_IIC_WriteByte(uint8_t SendByte, uint16_t WriteAddress, uint8_t DeviceAddress);
    ControlStatus BQ_IIC_ReadByte(uint8_t* pBuffer, uint16_t length, uint16_t ReadAddress, uint8_t DeviceAddress);
    uint8_t BQ_IIC_read_one_byte(uint16_t ReadAddr);
    void BQ_IIC_write_one_byte(uint16_t WriteAddr,uint8_t DataToWrite);
    void BQ_IIC_write_one_byte_CRC(uint16_t WriteAddr,uint16_t DataToWrite);
    uint8_t BQ_IIC_read_one_byte(uint16_t ReadAddr);
    */
    
    #endif
    
    //BQ76940.c
    #include "bsp_bq76940.h"
    #include "gd32f10x_i2c.h"
    #include "iic.h"
    #include "systick.h"
    #include "math.h"
    #include "gd32f10x_eval.h"
    
    
    /******************************************Code Start*************************************************/
    int Batteryval[50]={0};
    unsigned char shang[500]={0xAA,0x01};
    unsigned char shang1[50]={0xAA,0x02};
    unsigned char shang2[50]={0xAA,0x03};
    unsigned char shang3[50]={0xAA,0x04};
    
    unsigned char can_buf1[8]={0xAA,0x01};
    unsigned char can_buf2[8]={0xAA,0x02};
    unsigned char can_buf3[8]={0xAA,0x03};
    unsigned char can_buf4[8]={0xAA,0x04};
    unsigned char can_buf5[8]={0xAA,0x05};
    unsigned char can_buf6[8]={0xAA,0x06};
    unsigned char can_buf7[8]={0xAA,0x07};
    
    uint16_t g_iCell1mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell2mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell3mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell4mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell5mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell6mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell7mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell8mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell9mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell10mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell11mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell12mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell13mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell14mVolt = 0;
    uint16_t g_iCell15mVolt = 0;
    uint16_t g_iPackVolt = 0;
    uint16_t g_iPackCurrent = 0;
    uint16_t g_iTemp1 = 0;
    uint16_t g_iTemp2 = 0;
    uint16_t g_iTemp3 = 0;
    uint16_t g_iTemp4 = 0;
    uint16_t g_iTemp5 = 0;
    uint16_t g_iTemp6 = 0;
    uint16_t g_iSoc = 0;
    
    
    
    
    
    
    
    
    int ADC_offset,GAIN;
    float ADC_GAIN = 0;
    
    
    void MCU_WAKE_BQ_ONOFF(uint8_t onoff)
    {
    
    }
    
    void Get_offset(void)
    {
     unsigned char gain[2];
     
     gain[0]=BQ_IIC_read_one_byte(ADCGAIN1);//ADC_GAIN1
     gain[1]=BQ_IIC_read_one_byte(ADCGAIN2);//ADC_GAIN2
     ADC_GAIN = ((gain[0]&0x0c)<<1)+((gain[1]&0xe0)>>5);//12uV
     ADC_offset=BQ_IIC_read_one_byte(ADCOFFSET);//45mV
     GAIN = 365+ADC_GAIN;//GAIN=377uV
    }
    
    void BQ76940_config(void)
    {
    	BQ_IIC_Configuration();
    	
    	WAKE_ALL_DEVICE(); 
    	BQ_1_2_config();
    	Get_offset();
    	OV_UV_1_2_PROTECT();
    	OCD_SCD_PROTECT();  
    	//Open_DSG_CHG();  
    
    	BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_STAT,0xFF);  
    }
    
    void BQ_1_2_config(void)
    {
        BQ_1_config();//
    }
    
    void OV_UV_1_2_PROTECT(void)
    {
        OV_UV_1_PROTECT();
    }
    
    void WAKE_ALL_DEVICE(void)
    {
    	bms_boot_init();
    //	delay_1ms(100);
    	bms_boot_on();
    	//MCU_D_POWER_ONOFF(1);
    	//MCU_KZ_QB_POWER_ONOFF(1);
    	//MCU_WAKE_BQ_ONOFF(1);
    	//可做BQ76940的唤醒
    	delay_1ms(100);
    }
    
    
    void SHIP_ALL_DEVICE(void)
    {
    	BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_STAT,0xFF);
    }
    
    void Get_Battery1(void)
    {
    	unsigned int readbattbuf[2];
    	unsigned int battery1val[2];
    	short batteryval1;
    
    	readbattbuf[1] = BQ_IIC_read_one_byte(0x0c);
    	readbattbuf[0] = BQ_IIC_read_one_byte(0x0d);
    
    	batteryval1= readbattbuf[1];
    	batteryval1= (batteryval1 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval1=((batteryval1*GAIN)/1000)+ADC_offset;//单体电压计算公式,第1串
    	printf("bat1 volt = %d\r\n",batteryval1);
    	Batteryval[0]=batteryval1;
    
    	battery1val[1]=(char)(batteryval1 >> 8);
    	battery1val[0]=(char)(batteryval1 & 0x00FF);
    
    	shang[2]=battery1val[1];
    	shang[3]=battery1val[0];
    
    	shang1[2]=battery1val[1];
    	shang1[3]=battery1val[0];
    
    	can_buf1[2]=battery1val[1];
    	can_buf1[3]=battery1val[0];
    }
    
    
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery2(void)
    description:获取第2号单体电池电压
    Parameters:battery2val[0],battery2val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery2(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	int batteryval2;
    	short battery2val[2];
    
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x0e);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x0f);
    
    	batteryval2= readbattbuf[1];
    	batteryval2= (batteryval2 << 8) |readbattbuf[0];
    
    	batteryval2=((batteryval2*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?2?
    	Batteryval[1]=batteryval2;
    	printf("bat2 volt = %d\r\n",batteryval2);
    	battery2val[1]=(char)(batteryval2 >> 8);
    	battery2val[0]=(char)(batteryval2 & 0x00FF);
    
    	shang[4]=battery2val[1];
    	shang[5]=battery2val[0];
    	shang1[4]=battery2val[1];
    	shang1[5]=battery2val[0];
    
    	can_buf1[4]=battery2val[1];
    	can_buf1[5]=battery2val[0];
    
    }
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery3(void)
    description:获取第3号单体电池电压
    Parameters:battery3val[0],battery3val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery3(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	int batteryval3 ;
    	char battery3val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x10);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x11);
    
    	batteryval3= readbattbuf[1];
    	batteryval3= (batteryval3 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval3=((batteryval3*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?3?
    	battery3val[1]=(char)(batteryval3 >> 8);
    	battery3val[0]=(char)(batteryval3 >> 0);
    	Batteryval[2]=batteryval3;
    
    	shang[6]=battery3val[1];
    	shang[7]=battery3val[0];
    
    	shang1[6]=battery3val[1];
    	shang1[7]=battery3val[0];
    
    	can_buf1[6]=battery3val[1];
    	can_buf1[7]=battery3val[0];
    }
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery4(void)
    description:获取第4号单体电池电压
    Parameters:battery4val[0],battery4val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery4(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	int batteryval4 ;
    	char battery4val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x12);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x13);
    
    	batteryval4= readbattbuf[1];
    	batteryval4= (batteryval4 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval4=((batteryval4*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?4?
    	battery4val[1]=(char)(batteryval4 >> 8);
    	battery4val[0]=(char)(batteryval4 >> 0);
    	Batteryval[3]=batteryval4;
    
    	shang[8]=battery4val[1];
    	shang[9]=battery4val[0];
    
    	shang1[8]=battery4val[1];
    	shang1[9]=battery4val[0];
    
    	can_buf2[2]=battery4val[1];
    	can_buf2[3]=battery4val[0];
    
    }
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery5(void)
    description:获取第5号单体电池电压
    Parameters:battery5val[0],battery5val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery5(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	short batteryval5 ;
    	char battery5val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x14);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x15);
    
    	batteryval5= readbattbuf[1];
    	batteryval5= (batteryval5 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval5=((batteryval5*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?5?
    	Batteryval[4]=batteryval5;
    	battery5val[1]=(char)(batteryval5 >> 8);
    	battery5val[0]=(char)(batteryval5 & 0x00FF);
    
    	shang[10]=battery5val[1];
    	shang[11]=battery5val[0];
    
    	shang1[10]=battery5val[1];
    	shang1[11]=battery5val[0];
    
    	can_buf2[4]=battery5val[1];
    	can_buf2[5]=battery5val[0];
    
    }
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery6(void)
    description:获取第6号单体电池电压
    Parameters:battery6val[0],battery6val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery6(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	short batteryval6 ;
    	char battery6val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x16);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x17);
    
    	batteryval6= readbattbuf[1];
    	batteryval6= (batteryval6 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval6=((batteryval6*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?6?
    	Batteryval[5]=batteryval6;
    	battery6val[1]=(char)(batteryval6 >> 8);
    	battery6val[0]=(char)(batteryval6 & 0x00FF);
    
    	shang[12]=battery6val[1];
    	shang[13]=battery6val[0];
    
    	shang1[12]=battery6val[1];
    	shang1[13]=battery6val[0];
    
    	can_buf2[6]=battery6val[1];
    	can_buf2[7]=battery6val[0];
    
    }
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery7(void)
    description:获取第7号单体电池电压
    Parameters:battery7val[0],battery7val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery7(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	short batteryval7 ;
    	char battery7val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x18);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x19);
    
    	batteryval7= readbattbuf[1];
    	batteryval7= (batteryval7 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval7=((batteryval7*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?7?
    	Batteryval[6]=batteryval7;
    	battery7val[1]=(char)(batteryval7 >> 8);
    	battery7val[0]=(char)(batteryval7 & 0x00FF);
    
    	shang[14]=battery7val[1];
    	shang[15]=battery7val[0];
    
    	shang1[14]=battery7val[1];
    	shang1[15]=battery7val[0];
    
    	can_buf3[2]=battery7val[1];
    	can_buf3[3]=battery7val[0];
    
    }
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery8(void)
    description:获取第8号单体电池电压
    Parameters:battery8val[0],battery8val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery8(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	int batteryval8 ;
    	char battery8val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x1a);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x1b);
    
    	batteryval8= readbattbuf[1];
    	batteryval8= (batteryval8 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval8=((batteryval8*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?8?
    	battery8val[1]=(char)(batteryval8 >> 8);
    	battery8val[0]=(char)(batteryval8 >> 0);
    	Batteryval[7]=batteryval8;
    
    	shang[16]=battery8val[1];
    	shang[17]=battery8val[0];
    
    	shang1[16]=battery8val[1];
    	shang1[17]=battery8val[0];
    
    	can_buf3[4]=battery8val[1];
    	can_buf3[5]=battery8val[0];
    
    }
    
    
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery9(void)
    description:获取第9号单体电池电压
    Parameters:battery9val[0],battery9val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery9(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	short batteryval9 ;
    	char battery9val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x1c);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x1d);
    
    	batteryval9= readbattbuf[1];
    	batteryval9= (batteryval9 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval9=((batteryval9*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?8?
    	battery9val[1]=(char)(batteryval9 >> 8);
    	battery9val[0]=(char)(batteryval9 & 0x00FF);
    	Batteryval[8]=batteryval9;
    
    	shang[18]=battery9val[1];
    	shang[19]=battery9val[0];
    
    	shang1[18]=battery9val[1];
    	shang1[19]=battery9val[0];
    
    	can_buf3[6]=battery9val[1];
    	can_buf3[7]=battery9val[0];
    
    }
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery10(void)
    description:获取第10号单体电池电压
    Parameters:battery10val[0],battery10val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery10(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	short batteryval10 ;
    	char battery10val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x1e);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x1f);
    
    	batteryval10= readbattbuf[1];
    	batteryval10= (batteryval10 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval10=((batteryval10*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?8?
    	Batteryval[9]=batteryval10;
    	battery10val[1]=(char)(batteryval10 >> 8);
    	battery10val[0]=(char)(batteryval10 & 0x00FF);
    
    	shang[20]=battery10val[1];
    	shang[21]=battery10val[0];
    
    	shang2[2]=battery10val[1];
    	shang2[3]=battery10val[0];
    	can_buf4[2]=battery10val[1];
    	can_buf4[3]=battery10val[0];
    }
    
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery10(void)
    description:获取第11号单体电池电压
    Parameters:battery10val[0],battery10val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery11(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	short batteryval11 ;
    	char battery11val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x20);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x21);
    
    	batteryval11= readbattbuf[1];
    	batteryval11= (batteryval11 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval11=((batteryval11*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?8?
    	Batteryval[10]=batteryval11;
    	battery11val[1]=(char)(batteryval11 >> 8);
    	battery11val[0]=(char)(batteryval11 & 0x00FF);
    
    	shang[22]=battery11val[1];
    	shang[23]=battery11val[0];
    
    	shang2[4]=battery11val[1];
    	shang2[5]=battery11val[0];
    
    	can_buf4[4]=battery11val[1];
    	can_buf4[5]=battery11val[0];
    
    }
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery10(void)
    description:获取第12号单体电池电压
    Parameters:battery10val[0],battery10val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery12(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	short batteryval12 ;
    	char battery12val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x22);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x23);
    
    	batteryval12= readbattbuf[1];
    	batteryval12= (batteryval12 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval12=((batteryval12*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?8?
    	Batteryval[11]=batteryval12;
    	battery12val[1]=(char)(batteryval12 >> 8);
    	battery12val[0]=(char)(batteryval12 & 0x00FF);
    
    	shang[24]=battery12val[1];
    	shang[25]=battery12val[0];
    
    	shang2[6]=battery12val[1];
    	shang2[7]=battery12val[0];
    
    	can_buf4[6]=battery12val[1];
    	can_buf4[7]=battery12val[0];
    
    }
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery10(void)
    description:获取第13号单体电池电压
    Parameters:battery10val[0],battery10val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery13(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	short batteryval13 ;
    	char battery13val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x24);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x25);
    
    	batteryval13= readbattbuf[1];
    	batteryval13= (batteryval13 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval13=((batteryval13*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?8?
    	Batteryval[12]=batteryval13;
    	battery13val[1]=(char)(batteryval13 >> 8);
    	battery13val[0]=(char)(batteryval13 & 0x00FF);
    
    	shang[26]=battery13val[1];
    	shang[27]=battery13val[0];
    
    	shang2[8]=battery13val[1];
    	shang2[9]=battery13val[0];
    
    	can_buf5[2]=battery13val[1];
    	can_buf5[3]=battery13val[0];
    
    }
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery10(void)
    description:获取第14号单体电池电压
    Parameters:battery10val[0],battery10val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery14(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	short batteryval14 ;
    	char battery14val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x26);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x27);
    
    	batteryval14= readbattbuf[1];
    	batteryval14= (batteryval14 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval14=((batteryval14*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?8?
    	Batteryval[13]=batteryval14;
    	battery14val[1]=(char)(batteryval14 >> 8);
    	battery14val[0]=(char)(batteryval14 & 0x00FF);
    
    	shang[28]=battery14val[1];
    	shang[29]=battery14val[0];
    
    	shang2[10]=battery14val[1];
    	shang2[11]=battery14val[0];
    
    	can_buf5[4]=battery14val[1];
    	can_buf5[5]=battery14val[0];
    
    }
    /****************************************
    fuction: void Get_Battery10(void)
    description:获取第15号单体电池电压
    Parameters:battery10val[0],battery10val[1];
    ******************************************/
    void Get_Battery15(void)
    {
    	char readbattbuf[2];
    	short batteryval15 ;
    	char battery15val[2];
    	readbattbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(0x28);
    	readbattbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(0x29);
    
    	batteryval15= readbattbuf[1];
    	batteryval15= (batteryval15 << 8) |readbattbuf[0];
    	batteryval15=((batteryval15*GAIN)/1000)+ADC_offset;//????????,?8?
    	Batteryval[14]=batteryval15;
    	battery15val[1]=(char)(batteryval15 >> 8);
    	battery15val[0]=(char)(batteryval15 & 0x00FF);
    
    	shang[30]=battery15val[1];
    	shang[31]=battery15val[0];
    
    	shang2[12]=battery15val[1];
    	shang2[13]=battery15val[0];
    
    	can_buf5[6]=battery15val[1];
    	can_buf5[7]=battery15val[0];
    
    
    }
    
    
    
    /****************************
    获取所有电池的总电压值并用串口1打印出来
     *****************************/
    
    void Get_Update_ALL_Data(void)
    {
    	int i,Sum_val;
    
    	Sum_val= Batteryval[0]+Batteryval[1]+Batteryval[4]+Batteryval[5]+Batteryval[6]+Batteryval[9]+Batteryval[10]+Batteryval[11]+Batteryval[14];
    
    	Batteryval[15] = Sum_val;
    
    	shang[32]=(char)(Batteryval[15] >> 8);
    	shang[33]=(char)(Batteryval[15] &0XFF);
    
    	shang2[14]=(char)shang[32];
    	shang2[15]=(char)shang[33];
    
    	can_buf6[2]=(char)shang[32];
    	can_buf6[3]=(char)shang[33];
    
    }
    
    int SOC;
    void Get_SOC(void)
    {
    	if(Batteryval[15] >(4100*9))
    	{SOC=100;}
    	else if((	Batteryval[15] >(4100*9))&&(Batteryval[15]<(4150*9))){SOC=95;}
    	else if((Batteryval[15]>(4050*9))&&(Batteryval[15]<(4100*9))){SOC=90;}
    	else if((Batteryval[15]>(4000*9))&&(Batteryval[15]<(4050*9))){SOC=88;}
    	else if((Batteryval[15]>(3950*9))&&(Batteryval[15]<(4000*9))){SOC=87;}
    	else if((Batteryval[15]>(3900*9))&&(Batteryval[15]<(3950*9))){SOC=86;}
    	else if((Batteryval[15]>(3900*9))&&(Batteryval[15]<(3950*9))){SOC=85;}
    	else if((Batteryval[15]>(3850*9))&&(Batteryval[15]<(3900*9))){SOC=84;}
    	else if((Batteryval[15]>(3800*9))&&(Batteryval[15]<(3850*9))){SOC=83;}
    	else if((Batteryval[15]>(3750*9))&&(Batteryval[15]<(3800*9))){SOC=82;}
    	else if((Batteryval[15]>(3700*9))&&(Batteryval[15]<(3750*9))){SOC=81;}
    	else if((Batteryval[15]>(3650*9))&&(Batteryval[15]<(3700*9))){SOC=80;}
    	else if((Batteryval[15]>(3600*9))&&(Batteryval[15]<(3650*9))){SOC=79;}
    	else if((Batteryval[15]>(3550*9))&&(Batteryval[15]<(3600*9))){SOC=78;}
    	else if((Batteryval[15]>(3500*9))&&(Batteryval[15]<(3550*9))){SOC=77;}
    
    	else if((Batteryval[15]>(3450*9))&&(Batteryval[15]<(3500*9))){SOC=40;}
    	else if((Batteryval[15]>(3400*9))&&(Batteryval[15]<(3500*9))){SOC=30;}
    	else if((Batteryval[15]>(3300*9))&&(Batteryval[15]<(3400*9))){SOC=20;}
    	else if((Batteryval[15]>(3200*9))&&(Batteryval[15]<(3300*9))){SOC=10;}
    	else if((Batteryval[15]>(3100*9))&&(Batteryval[15]<(3200*9))){SOC=5;}
    	Batteryval[16] = SOC;
    
    	shang[34]=(char)(Batteryval[16] >> 8);
    	shang[35]=(char)(Batteryval[16] &0XFF);
    
    
    	shang2[16]=(char)shang[34];
    	shang2[17]=(char)shang[35];
    
    	can_buf6[4]=(char)shang[34];
    	can_buf6[5]=(char)shang[35];
    
    }
    
    
    //获取所有电池的电压值并用串口打印出来
    
    
    
    
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
    void OV_UV_1_PROTECT(void)
    {
    	unsigned char OVTrip_Val,UVTrip_Val;
    	float t = 0.377;
    	OVTrip_Val = (unsigned char)((((unsigned int)((OVPThreshold - ADC_offset)/t + 0.5 ) )>>4) &0xFF);
    	UVTrip_Val = (unsigned char)((((unsigned int)((UVPThreshold - ADC_offset)/t + 0.5 ) )>>4) &0xFF);
    	BQ_IIC_write_one_byte_CRC(OV_TRIP,OVTrip_Val);
    	BQ_IIC_write_one_byte_CRC(UV_TRIP,UVTrip_Val);
     }
    
     
    
    void OCD_SCD_PROTECT(void) 
    {
    	BQ_IIC_write_one_byte_CRC(PROTECT1,0x19);//设置短路电流66A(SRN-SRP33mV),短路延时400us,RSNS=0.
    	BQ_IIC_write_one_byte_CRC(PROTECT2,0x7F);//设置OSD为100A(SRN-SRP50mV),延时设置最长为1280ms。
    }
    
    
    /****************************************
    fuction: void BQ_1_config(void)
    description:BQ76930初始化
    Parameters: None
     //0x04寄存器0x19对应SCD延时70uS,放电短路电压33mV;
     //0x05寄存器设置检测电流为1-shot模式;
     //0x06寄存器0x39对应OCD的延时时间80mS,放电过流电压33mV;短路和过流对应电流都是60A.
    ******************************************/
    unsigned char BQ769_INITAdd[12]={SYS_STAT,CELLBAL1,CELLBAL2,CELLBAL3,SYS_CTRL1,SYS_CTRL2,PROTECT1,PROTECT2,PROTECT3,OV_TRIP,UV_TRIP,CC_CFG};
    unsigned char BQ769_INITdata[12]={0xFF,     0x00,    0x00,     0x00,     0x18,    0x40,      0x00,     0x00,    0x00,    0x00,   0x00,  0x19};
    void BQ_1_config(void)
    {
       char i;
       for(i=0;i<12;i++)
        {
    			delay_1ms(10);
    			BQ_IIC_write_one_byte_CRC(BQ769_INITAdd[i],BQ769_INITdata[i]);
        }
    }
    
    /****************************************
    fuction: 均衡的1、2、5、6、7、10分别表示电池组上第1到6节的均衡,
             并且需要注意相邻的电池串不能同时开启均衡。由于均衡的条件不同需要用户根据自己的需求开启。
    description:
    Parameters: None
    ******************************************/
    void Battery1_Balance(void)
    {
       BQ_IIC_write_one_byte_CRC(CELLBAL1,0X01);
    }
    
    void Battery2_Balance(void)
    {
       BQ_IIC_write_one_byte_CRC(CELLBAL1,0X02);
    }
    
    void Battery5_Balance(void)
    {
       BQ_IIC_write_one_byte_CRC(CELLBAL1,0X10);
    }
    
    void Battery6_Balance(void)
    {
       BQ_IIC_write_one_byte_CRC(CELLBAL2,0X01);
    }
    
    void Battery7_Balance(void)
    {
       BQ_IIC_write_one_byte_CRC(CELLBAL2,0X02);
    }
    
    void Battery10_Balance(void)
    {
       BQ_IIC_write_one_byte_CRC(CELLBAL2,0X10);
    }
    
    
    /****************************************
    fuction: void BQ_1_config(void)
    description:BQ76930初始化
    Parameters: None
    ******************************************/
    void BQ_2_config(void)
    {
       char i;
       for(i=0;i<11;i++)
        {
    			delay_1ms(50);
        }
    }
    /****************************************
    fuction:void SHIP_1_BQ769(void)
    description:BQ76930进入低功耗模式
    Parameters: None
    ******************************************/
    void SHIP_1_BQ769(void)
    {
      BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_CTRL1,0x19); //01
      delay_1ms(20);
      BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_CTRL1,0x1a); //10
     }
    
     
    
    
    /****************************************
    fuction:void SHIP_2_BQ769(void)
    description:从BQ76930低功耗模式唤醒
    Parameters: None
    ******************************************/
    void WAKE_1_BQ769(void)
    {
    	MCU_WAKE_BQ_ONOFF(1);
    	delay_1ms(50);
    	MCU_WAKE_BQ_ONOFF(0);
    	//NVIC_SystemReset();                       //重启
     }
    
     
     /****************************************
    fuction: void Get_BQCurrent(void)
    description:BQ76940电流测量,采样电阻按4mΩ/8计算
    Parameters: None
    ******************************************/
    
     void Get_BQ_Current(void)
     {	 
    	unsigned char readCurrentbuf[2];
    	unsigned int    Currentbufval;
    	float  Currentval;
    	unsigned char Currentbuf[1];
    
    	readCurrentbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(CC_HI_BYTE);
    	readCurrentbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(CC_LO_BYTE);
    	Currentbufval = readCurrentbuf[1];
    	Currentbufval = (Currentbufval << 8)|readCurrentbuf[0];
    	if(  Currentbufval <= 0x7D00 )
    	{	 
    		Currentval = (Currentbufval*2.11); //单位mV;按4mΩ/8计算,单位mA;
    		Batteryval[17]=Currentval;
    		shang[36]=Batteryval[17]>>8;
    		shang[37]=Batteryval[17]&0X00FF;
    		shang2[18]=shang[36];
    		shang2[19]=shang[37];
    
    		can_buf6[6]=(char)shang[36];
    		can_buf6[7]=(char)shang[37];
    
    	 
    	}
    	else
    	{		  
    		Currentval = ((0XFFFF - Currentbufval )*2.11);
    		Batteryval[17]=Currentval;
    		shang[36]=Batteryval[17]>>8;
    		shang[37]=Batteryval[17]&0X00FF;
    		shang2[18]=shang[36];
    		shang2[19]=shang[37];		 
    		can_buf6[6]=(char)shang[36];
    		can_buf6[7]=(char)shang[37];
    	 
    	}		 	 
    }
     /****************************************
    fuction: void Get_BQ_1_Temp(void)
    description:BQ76930 103AT温度测量
    Parameters: None
    ******************************************/
    
     float  Tempval_1,Tempval_2,Tempval_3,Tempval_4;
     void Get_BQ1_1_Temp(void)
     {
    	float Rt=0;
    	float Rp=10000;
    	float T2=273.15+25;
    	float Bx=3380;
    	float Ka=273.15;
    	unsigned char readTempbuf[2];
    	int  TempRes;
    	unsigned char Tempbuf[1];
    	readTempbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(TS1_HI_BYTE);
    	readTempbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(TS1_LO_BYTE);
    	TempRes = (readTempbuf[1] << 8 ) | readTempbuf[0];
    	TempRes = (10000*(TempRes*382/1000))/(3300-(TempRes*382/1000)); 
    	Tempval_1 = 1/(1/T2+(log(TempRes/Rp))/Bx)- Ka + 0.5;
    	Batteryval[18] = Tempval_1;
       	 	 
     }
    
    
    void Get_BQ1_2_Temp(void)
    {
    	float Rt=0;
    	float Rp=10000;
    	float T2=273.15+25;
    	float Bx=3380;
    	float Ka=273.15;
    	unsigned char readTempbuf[2];
    	int  TempRes;
    	unsigned char Tempbuf[1];
    	readTempbuf[1]=BQ_IIC_read_one_byte(TS2_HI_BYTE);
    	readTempbuf[0]=BQ_IIC_read_one_byte(TS2_LO_BYTE);
    	TempRes = (readTempbuf[1] << 8 ) | readTempbuf[0];
    	TempRes = (10000*(TempRes*382/1000))/(3300-(TempRes*382/1000)); 
    	Tempval_2 = 1/(1/T2+(log(TempRes/Rp))/Bx)- Ka + 0.5;
    	Batteryval[18] = Tempval_2;
    	shang[38]=Batteryval[18];	 	 
    	shang3[2]=shang[38];	 
    	can_buf7[2]=(char)shang[38];
    	printf("Tempval_2 = %f\r\n",Tempval_2);
    }
      
    unsigned char BMS_sta,DSG_STA,CHG_STA,DSG_STA_FLAG,CHG_STA_FLAG;	
    void BMS_STA(void)
    {
    	BMS_sta = BQ_IIC_read_one_byte(SYS_CTRL2);
    	DSG_STA = BMS_sta&0x02;
    	CHG_STA = BMS_sta&0x01;
    	shang[39]=DSG_STA;
    	shang[40]=CHG_STA;
    
    	can_buf7[3]=(char)shang[39];
    	can_buf7[4]=(char)shang[40];
    
    }
     
     void Only_Open_CHG(void)
    {
    	BMS_STA();
    	if(DSG_STA!=0)
    	{
    		BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_CTRL2,0X43);	
    	}
    	else 
    	{
    		BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_CTRL2,0X41);
    	}
    }
    	
     void Only_Close_CHG(void)
    {
    	BMS_STA();
    	if(DSG_STA!=0)
    	{
    		BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_CTRL2,0X42);	
    	}
    	else
    	{
    		BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_CTRL2,0X40);	
    	}
    }
    	
    void Only_Open_DSG(void)
    {
    	BMS_STA();
    	if(CHG_STA!=0)
    	{
    		BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_CTRL2,0X43);	
    	}
    	else
    	{
    		BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_CTRL2,0X42);
    	}	
    }
    void Only_Close_DSG(void)
    {
    	BMS_STA();
    	if(CHG_STA!=0)
    	{
    		BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_CTRL2,0X41);	
    	}
    	else
    	{
    		BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_CTRL2,0X40);	
    	}
    }
    	
    void Open_DSG_CHG(void)
    {
    	BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_CTRL2,0X43);
    
    }
    
    void Close_DSG_CHG(void)
    {
    	BQ_IIC_write_one_byte_CRC(SYS_CTRL2,0X40);	
    }
     
     void Update_val(void)
    {
    	printf("第一节电池电压为:%dmV",Batteryval[0]); 	
    	printf("第二节电池电压为:%dmV",Batteryval[1]); 	
    }
    
    
    
    
    
    
    
     void bsp_bq76940_get_update_data(void)
    {	  
    	Get_Battery1();
    	Get_Battery2();
    //	//Get_Battery3();
    //	// Get_Battery4();
    //	Get_Battery5();
    //	Get_Battery6();
    //	Get_Battery7();
    //	// Get_Battery8();
    //	//Get_Battery9();
    //	Get_Battery10();
    //	Get_Battery11();
    //	Get_Battery12();
    //	//Get_Battery13();
    //	// Get_Battery14();
    //	Get_Battery15(); 	
    //	Get_Update_ALL_Data();//总电压
    //	Get_SOC();
    //	Get_BQ1_2_Temp();
    //	Get_BQ_Current();	
    //	BMS_STA();	
    	Update_val();			
    }
    
     
     
     
     
    /****************************************
    fuction:void readbqstate(void)
    description:读取报警信号值
    Parameters: UV_Alarm_flagOV_Alarm_flag
                SCD_Alarm_flag,OCD_Alarm_flag
    ******************************************/
    
    int UV_Alarm_flag,OV_Alarm_flag,SCD_Alarm_flag,OCD_Alarm_flag;
    void ALERT_1_Recognition(void)
    {
    	unsigned char sys_stat_1,sys_stat_2,UV_1,OV_1,UV_2,OV_2,SCD,OCD;
    	sys_stat_1 = BQ_IIC_read_one_byte(SYS_STAT);//获取状态
    	UV_1  =  sys_stat_1&0x08;  //取出UV位
    	OV_1  =  sys_stat_1&0x04;
    	SCD   =  sys_stat_1&0x02;
    	OCD   =  sys_stat_1&0x01;
    	if((UV_1 == 0x08)||(UV_2 == 0x08))
    	{
    		UV_Alarm_flag = 1;    //欠压报警
    		printf("pack UV\n");
    	}	
    	else
    	UV_Alarm_flag = 0;     //没有欠压
    	if((OV_1 == 0x04)||(OV_2 == 0x04))
    	{
    		OV_Alarm_flag = 1;			 
    		printf("pack OV\n");
    	}
            else
               OV_Alarm_flag = 0;
               if(SCD == 0x02)
    			{
    				SCD_Alarm_flag = 1;
    				printf("pack SCD\n");		
    			}
    				else
    						SCD_Alarm_flag = 0;
    
    						if(OCD == 0x01)
    							{
    								OCD_Alarm_flag = 1;
    								printf("pack OCD\n");		
    							}   
    								else
    										OCD_Alarm_flag = 0;	
    }
    
    
    /******************************************Code End*************************************************/
    
    // CRC8校验计算:X8 + X2 + X + 1   
    //ptr:字节数据的指针
    //len:字节数量
    //key = 7
    unsigned char IIC_CRC8(unsigned char *ptr, unsigned char len,unsigned char key)
    {
    	unsigned char i;
    	unsigned char crc=0;
    	while(len--!=0)
    	{
    		for(i=0x80; i!=0; i/=2)
    		{
    			if((crc & 0x80) != 0)
    			{
    				crc *= 2;
    				crc ^= key;
    			}
    			else
    				crc *= 2;
    
    			if((*ptr & i)!=0)
    				crc ^= key;
    		}
    		ptr++;
    	}
    	return(crc);
    }
    
    //BQ76940.h
    #ifndef _BSP_BQ76940_H_
    #define _BSP_BQ76940_H_
    
    
    #include "gd32f10x.h"
    #include <stdio.h>
    /**************************************************************************************/
    #define SYS_STAT 0x00
    #define CELLBAL1 0x01
    #define CELLBAL2 0x02
    #define CELLBAL3 0x03
    #define SYS_CTRL1 0x04
    #define SYS_CTRL2 0x05
    #define PROTECT1 0x06
    #define PROTECT2 0x07
    #define PROTECT3 0x08
    #define OV_TRIP 0x09
    #define UV_TRIP 0x0A
    #define CC_CFG  0x0B
    
    #define OVPThreshold     4400  // 3150-4700
    #define OV_Re_Threshold  4300
    
    #define UVPThreshold  2400 //  1580-3100
    #define UV_Re_Threshold  2500
    
    #define OTPThreshold  60 //  
    #define UTPThreshold  -20 //
    #define TempPThreshold -50
    
    #define VC1_HI_BYTE 0x0C
    #define VC1_LO_BYTE 0x0D
    
    #define VC2_HI_BYTE 0x0E
    #define VC2_LO_BYTE 0x0F
    
    #define VC3_HI_BYTE 0x10
    #define VC3_LO_BYTE 0x11
    
    #define VC4_HI_BYTE 0x12
    #define VC4_LO_BYTE 0x13
    
    #define VC5_HI_BYTE 0x14
    #define VC5_LO_BYTE 0x15
    
    #define VC6_HI_BYTE 0x16
    #define VC6_LO_BYTE 0x17
    
    #define VC7_HI_BYTE 0x18
    #define VC7_LO_BYTE 0x19
    
    #define VC8_HI_BYTE 0x1A
    #define VC8_LO_BYTE 0x1B
    
    #define VC9_HI_BYTE 0x1C
    #define VC9_LO_BYTE 0x1D
    
    #define VC10_HI_BYTE 0x1E
    #define VC10_LO_BYTE 0x1F
    
    #define BAT_HI_BYTE 0x2A
    #define BAT_LO_BYTE 0x2B
    
    #define TS1_HI_BYTE 0x2C
    #define TS1_LO_BYTE 0x2D
    
    #define TS2_HI_BYTE 0x2E
    #define TS2_LO_BYTE 0x2F
    
    #define CC_HI_BYTE 0x32
    #define CC_LO_BYTE 0x33
    
    #define ADCGAIN1 0x50
    #define ADCOFFSET 0x51
    #define ADCGAIN2 0x59
    
    #define SCD_DELAY_50us		0x0
    #define SCD_DELAY_100us		0x1
    #define SCD_DEALY_200us		0x2
    #define SCD_DELAY_400us		0x3
    
    #define SCD_THRESH_44mV_22mV	0
    #define SCD_THRESH_67mV_33mV	1
    #define SCD_THRESH_89mV_44mV	2
    #define SCD_THRESH_111mV_56mV	3
    #define SCD_THRESH_133mV_67mV	4
    #define SCD_TRHESH_155mV_68mV	5
    #define SCD_THRESH_178mV_89mV	6
    #define SCD_THRESH_200mV_100mV	7
    
    #define OCD_DEALY_10ms		0x0
    #define OCD_DELAY_20ms		0x1
    #define OCD_DELAY_40ms		0x2
    #define OCD_DELAY_80ms		0x3
    #define OCD_DELAY_160ms		0x4
    #define OCD_DELAY_320ms		0x5
    #define OCD_DELAY_640ms		0x6
    #define OCD_DELAY_1280ms	0x7
    
    #define OCD_THRESH_17mV_8mV		0
    #define OCD_THRESH_22mV_11mV	1
    #define OCD_THRESH_28mV_14mV	2
    #define OCD_THRESH_33mV_17mV	3
    #define OCD_THRESH_39mV_19mV	4
    #define OCD_THRESH_44mV_22mV	5
    #define OCD_THRESH_50mV_25mV	6
    #define OCD_THRESH_56mV_28MV	7
    #define OCD_THRESH_61mV_31mV	8
    #define OCD_THRESH_67mV_33mV	9
    #define OCD_THRESH_72mV_36mV	0xA
    #define OCD_THRESH_78mV_39mV	0xB
    #define OCD_THRESH_83mV_42mV	0xC
    #define OCD_THRESH_89mV_44mV	0xD
    #define OCD_THRESH_94mV_47mV	0xE
    #define OCD_THRESH_100mV_50mV	0xF
    
    #define UV_DELAY_1s				0
    #define UV_DELAY_4s				1
    #define UV_DELAY_8s				2
    #define UV_DELAY_16s			3
    
    #define OV_DELAY_1s				0
    #define OV_DELAY_2s				1
    #define OV_DELAY_4s				2
    #define OV_DELAY_8s				3
    
    #define OV_THRESH_BASE			0x2008
    #define UV_THRESH_BASE			0x1000
    #define OV_STEP					0x10
    #define UV_STEP					0x10
    
    #define ADCGAIN_BASE			365
    
    #define LOW_BYTE(Data)			(unsigned char)(0xff & Data)
    #define HIGH_BYTE(Data)			(unsigned char)(0xff & (Data >> 8))
    
    
    
    
    
    extern unsigned char can_buf1[8];
    extern unsigned char can_buf2[8];
    extern unsigned char can_buf3[8];
    extern unsigned char can_buf4[8];
    extern unsigned char can_buf5[8];
    extern unsigned char can_buf6[8];
    extern unsigned char can_buf7[8];
    
    extern uint16_t g_iCell1mVolt;
    extern uint16_t g_iCell2mVolt;
    extern uint16_t g_iCell3mVolt;
    extern uint16_t g_iCell4mVolt;
    extern uint16_t g_iCell5mVolt;
    extern uint16_t g_iCell6mVolt;
    extern uint16_t g_iCell7mVolt;
    extern uint16_t g_iCell8mVolt;
    extern uint16_t g_iCell9mVolt;
    extern uint16_t g_iCell10mVolt;
    extern uint16_t g_iCell11mVolt;
    extern uint16_t g_iCell12mVolt;
    extern uint16_t g_iCell13mVolt;
    extern uint16_t g_iCell14mVolt;
    extern uint16_t g_iCell15mVolt;
    extern uint16_t g_iPackVolt;
    extern uint16_t g_iPackCurrent;
    extern uint16_t g_iTemp1;
    extern uint16_t g_iTemp2;
    extern uint16_t g_iTemp3;
    extern uint16_t g_iTemp4;
    extern uint16_t g_iTemp5;
    extern uint16_t g_iTemp6;
    extern uint16_t g_iSoc;
    
    
    
    
    void Get_offset(void);
    void Get_Battery1(void);
    void Get_Battery2(void);
    void Get_Battery3(void);
    void Get_Battery4(void);
    void Get_Battery5(void);
    void Get_Battery6(void);
    void Get_Battery7(void);
    void Get_Battery8(void);
    void Get_Battery9(void);
    void Get_Battery10(void);
    void Get_Battery11(void);
    void Get_Battery12(void);
    void Get_Battery13(void);
    void Get_Battery14(void);
    void Get_Battery15(void);
    void Get_Battery16(void);
    void Get_Battery17(void);
    void Get_Battery18(void);
    void Get_Battery19(void);
    void Get_Battery20(void);
    void Get_Update_Data(void);
    void OV_UV_1_PROTECT(void);
    void BQ_1_config(void);
    void SHIP_1_BQ769(void);
    void ALERT_1_Recognition(void );
    void Temp_ALERT(void);
    void Get_BQ_Current(void);
    void Get_BQ1_1_Temp(void);
    void Get_BQ1_2_Temp(void);
    void Get_BQ2_1_Temp(void);
    void Get_BQ2_2_Temp(void);
    void BMS_STA(void);
    unsigned char CRC8(unsigned char *ptr, unsigned char len,unsigned char key);
    
    
    void OV_UV_2_PROTECT(void);
    void BQ_2_config(void);
    void SHIP_2_BQ769(void);
    void ALERT_2_Recognition(void );
    void SHIP_2_BQ769(void);
    void BQ76940_config(void);
    void Get_Update_ALL_BAT(void);
    void BQ_1_2_config(void);
    void OV_UV_1_2_PROTECT(void);
    void WAKE_ALL_DEVICE(void);
    void Only_Open_CHG(void);
    void Only_Close_CHG(void);
    void Only_Open_DSG(void);
    void Only_Close_DSG(void);
    void Open_DSG_CHG(void);
    void Close_DSG_CHG(void);
    void OCD_SCD_PROTECT(void);
    void SHIP_ALL_DEVICE(void);
    void Led_Alarm(void);
    void Get_SOC(void);
     void bsp_bq76940_get_update_data(void);
    
    
    
    
    /**************************************************************************************/
    
    /*
    typedef struct _Register_Group
    {
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char OCD			:1;
    			unsigned char SCD			:1;
    			unsigned char OV			:1;
    			unsigned char UV			:1;
    			unsigned char OVRD_ALERT	:1;
    			unsigned char DEVICE_XREADY	:1;
    			unsigned char WAKE			:1;
    			unsigned char CC_READY		:1;
    		}StatusBit;
    		unsigned char StatusByte;
    	}SysStatus;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char RSVD			:3;
    			unsigned char CB5			:1;
    			unsigned char CB4			:1;
    			unsigned char CB3			:1;
    			unsigned char CB2			:1;
    			unsigned char CB1			:1;
    		}CellBal1Bit;
    		unsigned char CellBal1Byte;
    	}CellBal1;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char RSVD			:3;
    			unsigned char CB10			:1;
    			unsigned char CB9			:1;
    			unsigned char CB8			:1;
    			unsigned char CB7			:1;
    			unsigned char CB6			:1;
    		}CellBal2Bit;
    		unsigned char CellBal2Byte;
    	}CellBal2;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char RSVD			:3;
    			unsigned char CB15			:1;
    			unsigned char CB14			:1;
    			unsigned char CB13			:1;
    			unsigned char CB12			:1;
    			unsigned char CB11			:1;
    		}CellBal3Bit;
    		unsigned char CellBal3Byte;
    	}CellBal3;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char SHUT_B		:1;
    			unsigned char SHUT_A		:1;
    			unsigned char RSVD1			:1;
    			unsigned char TEMP_SEL		:1;
    			unsigned char ADC_EN		:1;
    			unsigned char RSVD2			:2;
    			unsigned char LOAD_PRESENT	:1;
    		}SysCtrl1Bit;
    		unsigned char SysCtrl1Byte;
    	}SysCtrl1;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char CHG_ON		:1;
    			unsigned char DSG_ON		:1;
    			unsigned char WAKE_T		:2;
    			unsigned char WAKE_EN		:1;
    			unsigned char CC_ONESHOT	:1;
    			unsigned char CC_EN			:1;
    			unsigned char DELAY_DIS		:1;
    		}SysCtrl2Bit;
    		unsigned char SysCtrl2Byte;
    	}SysCtrl2;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char SCD_THRESH	:3;
    			unsigned char SCD_DELAY		:2;
    			unsigned char RSVD			:2;
    			unsigned char RSNS			:1;
    		}Protect1Bit;
    		unsigned char Protect1Byte;
    	}Protect1;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char OCD_THRESH	:4;
    			unsigned char OCD_DELAY		:3;
    			unsigned char RSVD			:1;
    		}Protect2Bit;
    		unsigned char Protect2Byte;
    	}Protect2;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char RSVD			:4;
    			unsigned char OV_DELAY		:2;
    			unsigned char UV_DELAY		:2;
    		}Protect3Bit;
    		unsigned char Protect3Byte;
    	}Protect3;
    
    	unsigned char OVTrip;
    	unsigned char UVTrip;
    	unsigned char CCCfg;			//must be 0x19
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC1_HI;
    			unsigned char VC1_LO;
    		}VCell1Byte;
    		unsigned short VCell1Word;
    	}VCell1;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC2_HI;
    			unsigned char VC2_LO;
    		}VCell2Byte;
    		unsigned short VCell2Word;
    	}VCell2;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC3_HI;
    			unsigned char VC3_LO;
    		}VCell3Byte;
    		unsigned short VCell3Word;
    	}VCell3;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC4_HI;
    			unsigned char VC4_LO;
    		}VCell4Byte;
    		unsigned short VCell4Word;
    	}VCell4;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC5_HI;
    			unsigned char VC5_LO;
    		}VCell5Byte;
    		unsigned short VCell5Word;
    	}VCell5;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC6_HI;
    			unsigned char VC6_LO;
    		}VCell6Byte;
    		unsigned short VCell6Word;
    	}VCell6;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC7_HI;
    			unsigned char VC7_LO;
    		}VCell7Byte;
    		unsigned short VCell7Word;
    	}VCell7;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC8_HI;
    			unsigned char VC8_LO;
    		}VCell8Byte;
    		unsigned short VCell8Word;
    	}VCell8;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC9_HI;
    			unsigned char VC9_LO;
    		}VCell9Byte;
    		unsigned short VCell9Word;
    	}VCell9;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC10_HI;
    			unsigned char VC10_LO;
    		}VCell10Byte;
    		unsigned short VCell10Word;
    	}VCell10;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC11_HI;
    			unsigned char VC11_LO;
    		}VCell11Byte;
    		unsigned short VCell11Word;
    	}VCell11;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC12_HI;
    			unsigned char VC12_LO;
    		}VCell12Byte;
    		unsigned short VCell12Word;
    	}VCell12;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC13_HI;
    			unsigned char VC13_LO;
    		}VCell13Byte;
    		unsigned short VCell13Word;
    	}VCell13;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC14_HI;
    			unsigned char VC14_LO;
    		}VCell14Byte;
    		unsigned short VCell14Word;
    	}VCell14;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char VC15_HI;
    			unsigned char VC15_LO;
    		}VCell15Byte;
    		unsigned short VCell15Word;
    	}VCell15;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char BAT_HI;
    			unsigned char BAT_LO;
    		}VBatByte;
    		unsigned short VBatWord;
    	}VBat;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char TS1_HI;
    			unsigned char TS1_LO;
    		}TS1Byte;
    		unsigned short TS1Word;
    	}TS1;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char TS2_HI;
    			unsigned char TS2_LO;
    		}TS2Byte;
    		unsigned short TS2Word;
    	}TS2;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char TS3_HI;
    			unsigned char TS3_LO;
    		}TS3Byte;
    		unsigned short TS3Word;
    	}TS3;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char CC_HI;
    			unsigned char CC_LO;
    		}CCByte;
    		unsigned short CCWord;
    	}CC;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char RSVD1			:2;
    			unsigned char ADCGAIN_4_3	:2;
    			unsigned char RSVD2			:4;
    		}ADCGain1Bit;
    		unsigned char ADCGain1Byte;
    	}ADCGain1;
    
    	unsigned char ADCOffset;
    
    	union
    	{
    		struct
    		{
    			unsigned char RSVD			:5;
    			unsigned char ADCGAIN_2_0	:3;
    		}ADCGain2Bit;
    		unsigned char ADCGain2Byte;
    	}ADCGain2;
    
    }RegisterGroup;
    
    
    typedef enum
    {
      HAL_OK       = 0x00U,
      HAL_ERROR    = 0x01U,
      HAL_BUSY     = 0x02U,
      HAL_TIMEOUT  = 0x03U
    } HAL_StatusTypeDef;
    
    //ALERT
    #define AFEBoot_GPIO_Port	GPIOC
    #define AFEBoot_Pin			GPIO_PIN_4		
    
    
    
    
    #define BQ76940_ADDRESS		0x08
    
    #define BQMAXIMO 0x08
    
    #define LOWBYTE(Data) (unsigned char)(0x00ff & Data)
    
    #define HIGHBYTE(Data) (unsigned char)((0xff00 & Data)>>8)
    
    #define CRC_KEY 7
    
    #define DELAY_LIMIT 0xffff
    
    #define SYS_STAT 0
    #define CELLBAL1 1
    #define CELLBAL2 2
    #define CELLBAL3 3
    #define SYS_CTRL1 4
    #define SYS_CTRL2 5
    #define PROTECT1 0x06
    #define PROTECT2 0x07
    #define PROTECT3 0x08
    #define OV_TRIP 0x09
    #define UV_TRIP 0x0A
    #define VC1_HI_BYTE 0x0C
    #define CC_HI_BYTE	0x32
    #define BAT_HI_BYTE	0x2A
    #define TS1_HI_BYTE	0x2C
    #define TS2_HI_BYTE	0x2E
    
    #define ADCGAIN1 0x50
    #define ADCOFFSET 0x51
    #define ADCGAIN2 0x59
    
    #define SCD_DELAY_50us		0x0
    #define SCD_DELAY_100us		0x1
    #define SCD_DEALY_200us		0x2
    #define SCD_DELAY_400us		0x3
    
    #define SCD_THRESH_44mV_22mV	0
    #define SCD_THRESH_67mV_33mV	1
    #define SCD_THRESH_89mV_44mV	2
    #define SCD_THRESH_111mV_56mV	3
    #define SCD_THRESH_133mV_67mV	4
    #define SCD_TRHESH_155mV_68mV	5
    #define SCD_THRESH_178mV_89mV	6
    #define SCD_THRESH_200mV_100mV	7
    
    #define OCD_DEALY_10ms		0x0
    #define OCD_DELAY_20ms		0x1
    #define OCD_DELAY_40ms		0x2
    #define OCD_DELAY_80ms		0x3
    #define OCD_DELAY_160ms		0x4
    #define OCD_DELAY_320ms		0x5
    #define OCD_DELAY_640ms		0x6
    #define OCD_DELAY_1280ms	0x7
    
    #define OCD_THRESH_17mV_8mV		0
    #define OCD_THRESH_22mV_11mV	1
    #define OCD_THRESH_28mV_14mV	2
    #define OCD_THRESH_33mV_17mV	3
    #define OCD_THRESH_39mV_19mV	4
    #define OCD_THRESH_44mV_22mV	5
    #define OCD_THRESH_50mV_25mV	6
    #define OCD_THRESH_56mV_28MV	7
    #define OCD_THRESH_61mV_31mV	8
    #define OCD_THRESH_67mV_33mV	9
    #define OCD_THRESH_72mV_36mV	0xA
    #define OCD_THRESH_78mV_39mV	0xB
    #define OCD_THRESH_83mV_42mV	0xC
    #define OCD_THRESH_89mV_44mV	0xD
    #define OCD_THRESH_94mV_47mV	0xE
    #define OCD_THRESH_100mV_50mV	0xF
    
    #define UV_DELAY_1s				0
    #define UV_DELAY_4s				1
    #define UV_DELAY_8s				2
    #define UV_DELAY_16s			3
    
    #define OV_DELAY_1s				0
    #define OV_DELAY_2s				1
    #define OV_DELAY_4s				2
    #define OV_DELAY_8s				3
    
    #define OV_THRESH_BASE			0x2008
    #define UV_THRESH_BASE			0x1000
    #define OV_STEP					0x10
    #define UV_STEP					0x10
    
    #define ADCGAIN_BASE			365
    
    #define LOW_BYTE(Data)			(unsigned char)(0xff & Data)
    #define HIGH_BYTE(Data)			(unsigned char)(0xff & (Data >> 8))
    
    #define IIC_TIME_OUT	10
    */
    
    extern unsigned char IIC_CRC8(unsigned char *ptr, unsigned char len,unsigned char key);
    
    
    #endif
    请提供一些建议。
    谢谢
    星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    检查 CAP1是否具有电压、电压应为标称3.3V。

    还要检查该部件是否不是 BQ7694006、它将是总线上的地址0x18、0x30。

    检查时钟频率和总线上的边沿干扰。  分析仪上的数字检查似乎很好、但确保信号足够慢、以使 IC 正常工作