This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:UCC21710的外部有源米勒钳位电路

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037763/ucc21710-external-active-miller-clamping-circuit-for-ucc21710

器件型号:UCC21710

大家好、

我对 UCC21710的有源米勒钳位有疑问。  对于 UCC21710的外部有源米勒钳位、我发现下图所示的电路允许这么做(下图中标记为绿色)。 但我无法理解该电路的工作原理。

实际上、当 CLMPI 直接连接到 MOSFET 的栅极时、当栅极 IN+变为低电平且 Vgs 低于 V_clmpth 时、栅极驱动器中的内部 MOSFET 会导通、Vgs 会连接到-Vee。 但是、上面的图中会发生什么情况。 它是如何工作的、内部 MOSFET 控制电路是如何将信号提供给内部 MOSFET 的?

使用该下拉 PNP 晶体管时、上图中的钳位节点仍应直接连接到 MOSFET 的栅极?

在上图中使用 R11和 R5的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要将"钳位"标志直接连接到功率器件的栅极。

    米勒钳位功能的工作原理与使用内部 MOSFET 时的工作原理相同。 在本例中、我们仅使用具有更高电流的外部 PNP (BJT 晶体管)。

    由于 BJT 晶体管由电流驱动、因此您需要使用电阻器限制电流。 这就是 R5所执行的操作。 它是基极电阻器。 R11是一个安全电阻器、用于确保在钳位信号从 IC 释放时快速关闭 PNP。 如果您需要有关此方面的更多信息、请通过 google 获取双极(BJT)晶体管的偏置和操作。

    此致、

    Don