请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62867 您好、先生、
从 VOS 到 Vout (22uF)的 PCB 布线宽度和 PCB 布线长度限制是多少?
我能否将 PCB 迹线从 VOS 路由到远离 TPS62867的 C LOAD?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
一般而言、我们对 PCB 布线宽度和 PCB 布线长度没有严格的建议、因为这完全取决于 PCB 供应商的制造能力。
不过、在这种情况 下、由于与 VOS 引脚相关、您需要将 VOS 直接连接到尽可能靠近 IC 的输出电容器。
VOS 引脚是 DCS 控制系统的 SENSE 引脚、获得良好的环路调节至关重要。 此外、如果需要、该引脚不能用作遥感。
此致、
Febin