This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:TPS62867 VOS 至 Vout

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62867
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033198/tps62867-tps62867-vos-to-vout

器件型号:TPS62867

您好、先生、

从 VOS 到 Vout (22uF)的 PCB 布线宽度和 PCB 布线长度限制是多少?

我能否将 PCB 迹线从 VOS 路由到远离 TPS62867的 C LOAD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、我们对 PCB 布线宽度和 PCB 布线长度没有严格的建议、因为这完全取决于 PCB 供应商的制造能力。

    不过、在这种情况 下、由于与 VOS 引脚相关、您需要将 VOS 直接连接到尽可能靠近 IC 的输出电容器。

    VOS 引脚是 DCS 控制系统的 SENSE 引脚、获得良好的环路调节至关重要。 此外、如果需要、该引脚不能用作遥感。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有听到您的反馈。 您是否需要任何进一步的支持?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将继续并关闭此线程。  如 需进一步支持、请随时与我们联系。

    此致、

    Febin