This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:放电后、电池百分比显示较高。

Guru**** 1415420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27411-G1, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032851/bq27441evm-g1a-battery-percent-showing-higher-after-discharging

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQ27411-G1GPCCHEM

我一直在使用电量监测计 IC BQ27411-G1。

我们配置并找到了电池百分比。 但是、经过一段时间后、我们再次使用电池百分比进行检查。

即使在长时间放电后、它的值也比以前更高。

是否有人可以分享一些技术说明或在特定时间后反复检查的示例代码。

也可能是出现此类问题的原因。

随附原理图和读取代码的过程。

e2e.ti.com/.../BQ27441_2D00_G1A.ce2e.ti.com/.../Scematic-ofBQ27441_5F00_G1A.doc

Sudhir Foujadar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir、

    您的电池配置文件是否与 Chem ID 0x0128匹配? 您可以通过将数据上传到 TI.com 上的 GPCCHEM 工具进行检查

    以下是来自 TRM 的相关信息

    4.1.6 Chem_ID:0x0008指示电量监测计将 Impedance Track 配置的化学标识符返回到地址0x00和0x01。 bq27441-G1A 的预期值为0x0128、bq27441-G1B 的预期值为0x0312。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    读取 CHEMID 时、它等于0x128

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir、

    GPCCHEM 工具提供的电池匹配 ID 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我不知道如何查找化学 ID。 我要附上我的电池数据表、您能告诉我吗? 我也没有评估套件。 我们已将电路板连接到 MCU、并且应用未找到 SOC。 您能告诉我具体需要在配置中设置什么吗?

    谢谢

    Sudhir Foujadare2e.ti.com/.../ICR18650_2D00_26J_2D00_Samsung.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir、

    我建议您使用裸单元收集日志文件并根据 此处的说明提交