This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:升压工作在低输入电压下。

Guru**** 2518760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033405/lm5022-q1-boost-working-at-low-input-voltage

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5022

您好!

我们使用 LM5022器件来执行19伏升压转换器。

启动后、该器件应在低至3伏的电压下运行、如以下规格所示:

在我们的应用中、器件电源是在电压达到典型值8伏时提供的、但一旦运行、输入电压可能在短时间内下降到低于5伏。 我们希望该器件能够继续工作,但遗憾的是,一旦输入电压下降到5伏,即使时间很短,它也不会立即工作。 这是一个问题!

 

我们不在 UVLO 引脚上使用分压器,因为输入电压可能会达到临时54伏,齐纳二极管会保护该引脚。 因此、UVLO 引脚上的电压始终高于关断阈值。

 

经过调查、我们观察到的行为看起来正常、因为 VCC 欠压阈值是在输入电压低至5伏的情况下实现的。

问题1:这是正确的解释,还是我们漏掉了什么?

 

我们还在器件规格(§7.3.1)中找到了以下建议:

 

我们希望对这项建议采取类似的解决办法。

我们的电路板上有另一个电源轨(12伏)、但它来自 Vsupply。 因此、我们仍然需要原始 Vin 电源来启动转换器。

建议:

  1. 通过 SVDU_Supply 馈入 VIN 以启动转换器
  2. D2阻止电流从 VCC 流入12伏内部电源轨(尚未建立时)、并允许12伏电源轨在可用时尽快为 VCC 供电
  3. D1防止 VCC 为转换器供电

  

问题2:

  1. 这一概念是否解决了我们的问题? 输入电压暂时< 5伏时、à μ A 直流/直流操作不会中断
  2. 您是否批准此建议?
  3. 我们是否需要将 VIN 和 VCC 连接 在一起(必需)?

提前感谢您的回复、

此致、

Baptiste、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baptiste、您好!

    感谢您使用 TI 器件和 E2E 论坛。

    您正朝着正确的方向走、正是这一步的原因。

    您建议的原理图也可以正常工作。

    您还可以使用连接 D2、而不是 VCC 连接到 VIN。 在这种情况下、如果输入降低、器件将由输出(12V)供电。

    这可能是更好的解决方案。

    通过连接 D2 VCC 还可以为栅极驱动器(OUT)提供12V 电压、这样可以更快地切换 FET、但也会消耗更多的功率。

    因此、这需要进行一些进一步的计算、并查看 FET 数据表以了解这是否能提供更好的性能。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baptiste、您好!

    您是否能够这样解决您的问题?如果是、您可以通过单击"已回答"按钮来关闭此主题。

    如果仍有一些问题可以解决、请告知我。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的反馈、它 解决了我们的问题。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    巴蒂斯特