This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:使用 LMZM23600V5获得5.35V 的修整电压

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037073/lmzm23600-using-lmzm23600v5-for-trimmed-voltage-of-5-35v

器件型号:LMZM23600

我们的产品使用 LMZM23600进行设计、可生成5.35V 电压

由于 LMZM23600在2022年年中之前不再可用、我们考虑在 FB 上使用 LMZM23600V5并修改分压器。
为了能够正确计算外部分压器、我们需要知道模块上分压器的值。

有人知道这些价值观吗?

谢谢、致以诚挚的问候
Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以进行内部检查 、但快速的方法是在输出侧添加一个外部5V 电压、并测试电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速回复。 您提到的想法是我的回退解决方案、我已经想到了。

    但我的目的是在订购组装的 PCB 之前修改设计。 否则、我们稍后需要修改/返工 PCB。
    目前、我没有手头上的 EVM 或模块。

    所以、如果您可以在内部检查并获取这些信息、那将会很棒!

    此致
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯托克:

    当然、我已经检查过内部团队、当我得到答案时、我会尽快向您提供反馈

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    顶部的 FB 内部电阻器为~1169k。 底部为~292k

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    好的、这就是我要找的。

    非常感谢!