This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:TPS7A3901:如何处理 INN 与放大器;OUTN 与放大器;FBN (当它们不使用负输出时)。

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037507/tps7a39-tps7a3901-how-to-deal-with-inn-outn-fbn-when-they-don-t-use-the-negative-output

器件型号:TPS7A39

大家好、

  当 INN、OUTN 和 FBN 不使用负输出时、您能告诉他们如何处理?

他们只想使用正极、并想了解如何处理与负极相关的引脚。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我正在研究这个问题,我将在下周的星期一结束时再回来。

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         如果不使用负 LDO、我建议使用分立式正 LDO、而不是 TPS7A39。 如果必须使用该器 件、则需要按照数据表第8.1.1节中的图65所示连接该器件、我建议将3.3V 电压源连接到 INN。 将 INN 接地或使其保持悬空将关闭整个 LDO (包括正极侧)或使其处于不确定状态。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特