This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620

Guru**** 2522740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037310/tps54620-tps54620

器件型号:TPS54620

大家好、

最近,我测试了 TPS54620EVM 并想了解 EC 表规格。 下面我对相应数据表第6~7页第6.5节中显示的 EC 表规格有些困惑。

误差源/灌电流是什么意思? 测试条件如何?

in-phase end or out-phase end 到同相端的拉电流和灌电流?

2、ss/tr 到 Vsense 匹配意味着什么?

3.我对 FB 电阻器设置也有些困惑。 为什么需要更大的电阻器来提高轻负载时的效率?

 我已经阅读了"峰值电流模式下的环路响应注意事项"的技术文章,如上所述 ,在最小 Vin 和最小 IO 条件下会出现最差的相位裕度。 但是,根据相位裕度公式,相位裕度与 IO 无关。 您能给我一些指导和建议吗?

非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册可通过:https://www.ti.com/lit/pdf/slvae09获取

    另外还有一个问题:如果需要100%的占空比,为什么应该(Vin-Pvin)>4V,如第21页7.4.4以上所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini、

    我们的美国团队将进行检查、然后尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini、

    EC 下显示的误差源/灌电流是预期通过误差放大器的电流。 拉电流是提供的电流、而灌电流是接收到的电流、我认为这是异相的、这意味着它们不会同时发生。 该器件使用跨导误差放大器、该放大器将 VSENSE 电压与 SS/TR 电压与电压基准(通常为0.8V)进行比较、这是一种最大限度减少输出电压过冲的机制、这是一种输出过压保护(OVP)。

    2.误差放大器在器件启动时将 SS/TR 与 Vsense 匹配进行比较,以调节输出。 这涉及一系列比较、其中根据这两个引脚和 Vref 的电平打开/关闭开关。 当器件接通时、SS/TRK 电压斜升并产生与 Vsense 电压的差值、该差值也会导致 Comp 引脚增大。 当 Vsense 大于 SS/TR 时、COMP 会下降。 当 Vsense 小于 SS/TR 时、COMP 上升。 COMP 引脚与开关阈值(0.25V)进行比较、当 Comp 引脚大于开关阈值时、高侧 MOSFET 将开始开关。 当 Comp 引脚小于开关阈值时、高侧 MOSFET 将停止开关。 该过程会自行重复、直至 Vout=Voutmin。

    3、电阻值越大、通过反馈分压器的电流越小。 该电流是负载的补充、这意味着对于较低的反馈分压器电阻、电源必须为同一负载提供更多的电流和更多的功率、从而降低效率。 在轻负载电流下、不同反馈电阻的效率差异更为明显、因为通过分压器的电流主导着流经负载的电流。

    以下应用手册更详细地介绍了: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Design-considerations-for-a-resistive-feedback-divider-in-a-DCDC-converter.pdf 

    4.您可以在相位裕度公式中加入 IO、因为它具有 Vo、所以您可能可以使用 Vo=IO x Ro 的关系、重写为 io=Vo/Ro。 您必须知道 Ro 是什么、才能使该关系正常工作。

    5.(Vin-Pvin)>4V if 100%占空比语句通常适用于存在分离输入电压轨的情况。 高侧开关的 nFET 需要栅极电压高于漏极电压才能导通。 如果 VIN 与 PVIN 分离、VIN - PVIN > 4V、则可持续刷新启动电荷并实现真正的100%占空比。 如果 VIN = PVIN、则可以实现准100%占空比、然后 VIN 最小值为4.5V、因此在每个引导再充电周期中、引导电容器将始终充电至高于2.1V 引导 UVLO 的电压。 当压降条件要求延长导通时间时、高侧 FET 可在超过正常100%占空比的情况下保持导通、直到引导电压降至引导 UVLO 以下。 此时、高侧开关关闭、低侧开关短暂打开、以使启动电容器重新充电。 然后、高侧将再次打开、并可恢复更长的导通时间、直到需要下一次引导电荷刷新。

    以下应用手册更详细地介绍了: https://www.ti.com/lit/an/slyt747/slyt747.pdf 

    此致、

    艾琳·赫尔南德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的解释非常详细!感谢你的支持和耐心的解释,这绝对解决了我的困惑!

    此致!