This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.3V 至+/-12V 转换

Guru**** 2385830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60096, DAC81408, DAC81416, TLV61048
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036823/3-3v-to--12v-conversion

主题中讨论的其他器件:DAC60096DAC81408DAC81416TLV61048

我需要为大型 FAANG 公司生产0至+/-11V 或0至+/-3V 150Hz 方波(最小电流(<20mA)。 考虑使用具有 DAC (0-3.3V)输出的 uC 并将其转换为双极。 TI 可能有哪些器件(+/-12V 跟踪电源、运算放大器、基准电压等)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    了解一下 DAC81408、DAC81416系列。  根据您需要的通道数量和分辨率、您可以查看12位和14位版本。  我们还有一个96通道 DAC DAC60096。  这些器件具有一些切换输入引脚、因此很容易产生方波。  您设置了高代码和低代码、DAC 将根据切换引脚在两者之间切换。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要一个通道、并且已经有一个微通道(具有10位 DAC)、因此 DAC 会被处理。 我需要的是后续和支持电路(具有2种不同增益的运算放大器(可能是用于调节反馈比的模拟开关?) 和+/-12V 低电流电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    您可以通过几种不同的方法来实现它。  如果使用分辨率更高的 DAC、则可以省略模拟开关、只需将 DAC 设置为具有~±11.5V 的满量程范围、然后只需选择代码即可创建方波峰值。  从单极输入产生双极范围非常简单。  查看此参考设计:

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLAA869

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有有关3.3V 至+/-12V 转换的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把这个话题转到电源团队、以获得最佳参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    +/-12V 的输出电流有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20mA (ISH)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    TLV61048可以解决它。 本应用手册非常适合您的使用。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaej3/slvaej3.pdf?ts=1631935006120&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV61048