This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:输出电压不上升、前1.6ms 可生成 PWMH 脉冲、后一 ms 仅生成 PWML 脉冲

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035582/ucc28780-the-output-voltage-does-not-go-up-the-first-1-6ms-can-generate-pwmh-pulse-the-latter-only-generates-pwml-pulse

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:ATL431

您好工程师:

当 Vbulk 电压大于107V 时、VDD、PWMH 和 PWML 的波形如图1所示。 PWMH 脉冲可在前1.6ms 内生成、只有 PWML 脉冲可在1.6ms 后生成。

图1.

放大图1、从图2可以看出、PWMH 开始出现在6个 PWML 脉冲之后、但 PWMH 在1.6ms 后不再产生5V 高电平、仅产生 PWML 脉冲组、如图3所示。

图2.

图3.

放大图3后、您可以得到图4-6所示的结果。 PWML 每两个脉冲循环一次、脉冲组间隔为30us。 两个脉冲之间的间隔为6.8us。 运行的占空比为0.5、频率为25kHz。

图4.

图5.

图6.

图3-6中的高运行电平实际上测量为5V、因为示波器的通道4出现故障、因此显示0.5V。

输入直流电源的功率稳定为3.9W、如图7所示。 电路原理图显示在名为 ACF 的 PDF 文件中。

图7.

e2e.ti.com/.../ACF.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    我认为这是波形中的正常行为。

    在启动期间,当 VS 引脚电压在 PWML 关断期间超过0.28V 时,PWMH 将启用。 当输出电压设置时,反馈环路将接管,运行模式将由反馈信号决定。 如果输出上没有负载/轻负载。 控制器将以 SBP 或 LPM 模式运行。 一个突发数据包中有两个脉冲。 您的波形显示它在 LPM 模式下运行,突发频率为25kHz。 您可以在数据表中找到有关操作模式的更多说明。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家:

    如图1所示、在 LPM 模式下、我的电路具有3.3Ω μ A 的负载、1A 的恒定输出电流和3.3V 的输出电压。

    图1.

    之后、我将负载更改为1.25Ω Ω、运行电压保持在5V 的高电平、PWML 和 PWMH 互补输出、如图2所示、输出电流恒定为2.9A、输出电压为3.6V。

    图2.

    图3中的波形是在放大图2后获得的。 每三个 PWML 脉冲对应两个 PWMH 脉冲、且缺少一个 PWMH。

    图3.

    根据采样电路的设计、输出电压应为15V。 我不知道为什么它只有3.5V、它无法上升。 我使用了 TI 提供的 simplis 文件、并将参数更改为我自己的设计。 因此、输出电压可以达到15V。 图4是我的采样电路的原理图。

    图4.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    有两种可能的原因会导致不 处于监管状态:

    1.生存模式启动,请检查 VDD 电压是否再次下降到11V,然后触发生存模式。 有关详细说明、请参阅数据表第7.4.9节。

    2.反馈电路,您能不能分享您的完整原理图? 您可能需要检查 FB 引脚是否被钳位。  如果在电路板上使用了 ATL431,则 R7=15k 正常,如果使用了其它431器件,则可能需要将 R7从15k 更改为1k,以确保431具有足够的 Iak 电流。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    这是我的完整原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PengYu:

    原理图中的参数似乎可以满足我们的参考设计。 我找不到异常情况。 确保电路板上的所有器件参数与原理图相同。 特别要检查 R32 和次级侧反馈环路。

    我建议您将 VDD 电容从10uF 增加到22uF。  

    谢谢。