This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:电源电路问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037213/tps61030-power-circuit-problem

器件型号:TPS61030

大家好、我遇到了由2节串联 LR20电池为 esp32和无线电模块供电的电路问题。 具有2个用于3.3V 和5V 的电源部分。 在这两个部分中、在焊接 新的 TPS61030几分钟/小时后、TPS61030将获得 SW 对 GND 短路。 您能帮我解决这个问题、检查布局并提供解决问题的技巧吗?  附件中的原理图和布局。 期待收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcin、

    我看到的一个大问题是您的 VBAT、SW、VOUT 迹线。 它们都非常薄。 请注意、这些走线用于电力输送、相关走线应厚而实。 请参阅以下应用手册和 EVM 布局以供您参考。 您可以在发货到工厂进行建造之前与我分享布局以进行检查。

    实现良好的升压转换器 PCB 布局的五个步骤

    TPS6103X EVM

    请注意、环路 SW-VOUT-GND-SW 非常重要、它包含开关电流。 为了确保器件工作正常且具有足够的可靠性、VOUT 引脚到 C9的走线应较粗且较短、C9 GND 引线到 PGND 引脚和电源板的走线应较粗且较短。 我建议您参考 EVM、了解如何实现这一点。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应,我将尽力升级布局,然后与您联系:)祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcin、

    我关闭了此主题、您可以在完成布局后创建一个新主题。

    -文豪