This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:负接地连接

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS723, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037376/tps7a05-negative-ground-connection

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: TPS723LM337

大家好、  

您能否检查我的客户的请求:  

----------------------------------------

我们有一个-3.3V 电源、需要从其中产生一个-2.5V 电源轨。 我们希望使用 LDO 来最大限度地降低噪声和纹波。 其理念是使用 TPS7A0508P、如下所示:

如您所见、我们不会将芯片上的 GND 引脚连接到接地端。 相反、我们将其连接到-3.3V。 我们不是将引脚连接到电压、而是将其连接到接地。

*这是否适用于 TPS7A05?

*客户需要考虑什么才能实现它?

*这里有什么可以改进的地方。  

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    因此、理论上、是的、您可以有一个接地参考、而不是电路的实际接地。 但是、它们的电路在其当前状态下不起作用。 它们的输入接地、LDO 将其视为+3.3V、其输出通过 Rload 接地、LDO 将其视为+3.3V。 这意味着 LDO 将没有任何可调节的东西。 此外、它们通过 Cout 将-3.3V 连接到 Vout、LDO 将其视为0V。 这意味着它们在输出端具有一个电阻器和一个0V 至-3.3V 的串联电容器、这将产生短暂的电流、但不会强制 LDO 开启。 相反、如果它们将 R16的另一端子连接到-3.3V 电源轨、并将其与 Cout 并联、则 LDO 操作不会出现此问题。 还有另一个问题、即接地必须拉取电流、就好像它是3.3V 电源一样、它仅向负载提供大约15uA 的电流、 但仍不建议在铜平面可以提供此电流的假设下运行。

    我进入实验室、验证了 LDO 的功能和提供-2.5V 电源轨、但我们仍然建议它们使用以下为此目的设计的负 LDO。

    存在负 LDO、因此使用这些 LDO 更简单、以便直接从源获取/灌入电流。 不建议从接地平面拉出电流、电路其他部分的任何瞬变都会对 LDO 的运行产生明显的影响、此外还会导致电流源问题。  

    下面的两个 LDO 是负 LDO、可使设计更加简单。

    TPS723是他们可能使用的一款器件、

    LM337是另一种更便宜的选项、但更旧、功能更少。

    此致、

    John