This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:B 型(1.2MHz)-- Webench 说"不稳定的设计"但数据表中没有问题指示

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037578/lmr33630-b-variant-1-2mhz----webench-says-unstable-design-but-no-indication-in-datasheet-of-problem

器件型号:LMR33630

您好!

我希望 在新设计中使用 LMR33630BRNXR。 我的规格为:18V-26V 输入;12V、2.5A 最大输出、但标称输出电流为1A 或更低。

该器件的数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr33630-q1.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&DCM=yes&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mouser.com%2F&distId=26)并未指明此设计应存在任何问题。  当我将设计输入到 TI Webench 电源设计器中时、只要我输入的最大输出电流为3A、一切看起来都很好。

当我尝试将工具内部的最大输出电流降低到1A 时、我会得到一个错误、表明设计不稳定(图片已附)。  提供什么?

如果有人知道我在这里应该相信什么的话,那我会很感激——数据表还是 Webench 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    如果设计在3A 时保持稳定、它在1A 时也将保持稳定。 我猜的是它针对降低的负载电流计算的电感会导致电感器选择、这对稳定性不满意。 webench 模型应考虑电感值以确保在给定纹波电流条件下选择电感器时的稳定性。

    您可以使用适用于3A 的 webench 设计。

    我更喜欢使用数据表中提供的 BOM。 Webench 数据根据实验室数据进行了验证、以了解某些 BOM、但并非所有 BOM (通常只是普通 BOM)。 12V 是常见的 BOM、但在该开关频率下可能尚未验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊哈--谢谢。  这也是我对正在发生的事情的最佳猜测、但我想提出第二个看法。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您遇到更多问题、请告诉我。