This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:器件的输入端是否有施密特触发缓冲器?

Guru**** 2767895 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, SN74LVC2G17, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037263/lmg1210-does-the-device-have-schmitt-trigger-buffers-on-the-inputs

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17LMG1205

您好!

LMG1210数据表显示了输入引脚上的迟滞、但并未具体将其称为施密特触发输入。 此外、EVM 还在器件外部添加了外部 SN74LVC2G17施密特触发缓冲器。 如果器件具有内部施密特触发器、为什么还要添加外部施密特触发器?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    LMG1210半桥驱动器在驱动器输入引脚上确实具有迟滞、这是施密特触发逻辑的特性。 LMG1210是一款与外部函数发生器和偏置电源相连的动力总成板。 预计有较长的测试引线连接到 EVM、EVM 上的动力总成有可能产生高频振铃或接地反弹。  

    板载施密特触发器有助于确保 LMG1210驱动器 IC 具有干净、快速的边沿输入信号。  在控制器靠近驱动器和动力总成的应用板中、不需要这些外部施密特触发器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的快速响应。 LM1205也是如此(在 DS 中显示了相同的输入规格)? 基本上、如果电缆长度不长、那么不需要器件外部的其他施密特触发缓冲器?  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我快速回顾了 LMG1205、该器件的输入也具有迟滞。 请注意、LMG1205的迟滞为400mV、而 LMG1210为1V。 因此、LMG1210将能够在驱动器输入上承受更多噪声。 在精心布局和放置的情况下、不需要外部施密特触发器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速帮助!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    如果这解决了您的问题、请通过选择该主题上的绿色按钮进行确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了... 这就是你上面的回答从黄色变为绿色的原因,选票上有+1票。  

    John